reicheltpedia, das Wiki für Elektronik

Videoüberwachung Vorschläge

Aus Reicheltpedia
Version vom 15. April 2016, 12:35 Uhr von R.Krebs (Diskussion | Beiträge) (H1 Bereinigung)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Zur Videoüberwachung stehen dem Anwender eine Vielzahl von Produkten zur Verfügung. Mit diesem Beitrag möchten wir unterstützend aufzeigen mit welchen Beispielprodukten eine Überwachung mit Recordern und Kameras aufgebaut werden kann.


Video-Überwachung

Überwachung im Computer Netzwerk

Innen

Kamera LAN
LEVELONEFCS0010.PNG
Der Artikel LEVELONE FCS0010 kann mit einem entsprechenden Netzwerkkabel, z.B.: PATCHKABEL 10 RT, zur Überwachung im (LAN) Kabelnetzwerk eingesetzt werden. Die Kamera FCS-0010 verfügt über ein integrierten Microcomputer und einen CMOS Digital-Bild-Sensor, so dass ein qualitativ hochwertige Display Live-Streaming-Video über das Netzwerk zur Verfügung gestellt wird. Mit der erweiterten MPEG-4-Technologie ist die Kamera in der Lage ist hohe Audio und Video Qualität direkt auf Ihren PC zu übertragen und reduziert die Anforderungen an die Netzwerkbandbreite.







Kamera WLAN
DLINKDCS930.PNG
Der Artikel D-LINK DCS-930 kann, nach der Einrichtung der WLAN-Zugangsdaten wie SSID und dem Sicherheitsschlüssel (WPA, WPA2, etc.) im kabellosen (WLAN) Netzwerk genutzt werden. Mit dieser Wireless N Internet/Security Camera können Sie Ihr Zuhause oder Ihr Büro über das lokale Netzwerk oder über das Internet gezielt überwachen. Die DCS-930 ist mit einem integrierten Prozessor und Web-Server ausgestattet, so dass Sie mit einem Browser von jedem beliebigen Ort auf die Bilder der Kamera zugreifen können. Zusätzlich können die Aufnahmen durch die Verwendung des UMTS/3G Netz bequem auf ein Smart-Phone oder PDA übertragen werden.






Kamera WLAN mit den Funktionen Schwenken und Neigen
APMJ803WSIRC.PNG
Der Artikel APM J803 WS IRC kann, nach der Einrichtung der WLAN-Zugangsdaten wie SSID und dem Sicherheitsschlüssel (WPA, WPA2, etc.) im kabellosen (WLAN) Netzwerk genutzt werden. Neben der Eigenschaft das die Kamera kabellos ins Netzwerk eingebunden werden kann, ist die Kamera mit einer 320° Schwenkfunktion und einer 120° Neigefunktion PT ausgestattet. So besteht die Möglichkeit, z.B.: verwinkelte, Räume besser überwachen zu können. Die 16 eingebauten Infrarot-LED's erlauben auch eine Überwachung bei Dunkelheit. Die vom Hersteller mitgelieferte Software kann bis zu 9 Kameras verwalten, ermöglicht die gezielte Aufnahmesteuerung per Bewegungserkennung und erlaubt eine E-Mailbenachrichtigung bei Alarm.





Kamera WLAN mit SDHC/SD Karten Slot

Der Artikel EDI IC3100W kann, nach der Einrichtung der WLAN-Zugangsdaten wie SSID und dem Sicherheitsschlüssel (WPA, WPA2, etc.) im kabellosen (WLAN) Netzwerk genutzt werden. Da es nicht immer erwünscht ist das die Computeranlage dauerhaft betrieben wird können mit der Kamera durch Bewegung ausgelöste Schnappschüsse und Aufnahme auf der SDHC Karte bis zu 32 Gigabyte, z.B.: EXME SDHC 16 HP gespeichert werden. Die vom Hersteller mitgelieferte Software kann bis zu 16 Kameras verwalten, unterstützt die Mehrbereichs-Bewegungserkennung und kann über iPhone, iPad, Android- Telefone, PC & Mac zugegriffen und fernüberwacht werden.


Kamera WLAN Domekamera mit den Funktionen Schwenken, Neigen und Zoomen
APMJ902ZWS.png
Der Artikel APM J902 Z WS kann, nach der Einrichtung der WLAN-Zugangsdaten wie SSID und dem Sicherheitsschlüssel (WPA, WPA2, etc.) im kabellosen (WLAN) Netzwerk genutzt werden. Neben der Eigenschaft das die Kamera kabellos ins Netzwerk eingebunden werden kann, ist die Kamera mit einer 355° Schwenk-, einer 90° Neige- und einem optischen 3-Fach Zoomfunktion PTZ ausgestattet. So entgeht der Kamera dank Schwenk und Neige und Zoomfunktion nichts und so können, z.B.: verwinkelte und große, Räume besser überwacht werden. Überwachen Sie Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Büro aus der Ferne, im Apple(R) Appstore bzw. bei Google play stehen Apps für die Bedienung der Apexis Kameras per Smartphone zur Verfügung. Selbst bei völliger Dunkelheit ermöglichen die automatisch zuschaltenden IR-LED bis zu 15 Meter Sicht. Die vom Hersteller mitgelieferte Software kann bis zu 9 Kameras verwalten, ermöglicht die gezielte Aufnahmesteuerung per Bewegungserkennung und erlaubt eine E-Mailbenachrichtigung bei Alarm.






Kamera WLAN mit FULL HD Auflösung

Der Artikel LE HD-LE924 kann, nach der Einrichtung der WLAN-Zugangsdaten wie SSID und dem Sicherheitsschlüssel (WPA, WPA2, etc.) im kabellosen (WLAN) Netzwerk genutzt werden. Die Kamera LE HD-LE924 kann zusammen mit einem entsprechenden Objektiv zum Beispiel.: OBJ VDC2812012 hochauflösende Bildqualität, bis FULL HD 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde, übertragen. Da es nicht immer erwünscht ist das die Computeranlage dauerhaft betrieben wird können mit der Kamera durch Bewegung ausgelöste Schnappschüsse und Aufnahme auf der SDHC Karte bis zu 32 Gigabyte, z.B.: SDSDB-032G-B35 gespeichert werden. Der neue Bildsensor ist extrem lichtempfindlich und bietet eine phantastische Bildqualität die auch im Dunkeln eine Auflösung bis Full HD in Echtzeit (1920 x 1080 Pixel bei 30 Bilder / Sekunde) ermöglicht



Außen

Die vorgeschlagenen Kameras können innen wie außen eingesetzt werden.

Kamera LAN

Der Artikel ELRO C803IP kann mit einem entsprechenden Netzwerkkabel, z.B.: PATCHKABEL 20 SW, zur Überwachung im (LAN) Kabelnetzwerk eingesetzt werden. Sie bietet von überall auf der Welt einen Live-Zugriff. Es können bis zu 9 Kameras verwaltet werden, die gezielte Aufnahmesteuerung per Bewegungserkennung ist möglich und bei Alarm wird man per E-Mail benachrichtigt.


Kamera LAN mit Zoom-Funktion

Der Artikel AVN 363 ZVP kann mit einem entsprechenden Netzwerkkabel, z.B.: PATCHKABEL 20 SW, zur Überwachung im (LAN) Kabelnetzwerk eingesetzt werden und ist mit einem elektronischem 4-9mm Vario-Zoom sowie Auto-Fokus ausgestattet. Die wetterfeste Kamera hat neben der Möglichkeit, den Variozoom über das webinterface zu steuern, einer Auto-Fokus-Funktion und einer 1,3 Mega-Pixel Auflösung noch viele weitere Features- Sie ist I-Phone- Blackberry und Windows mobile-kompatibel, erlaubt das automatische Zoomen bei Bewegungserkennung (Smart-Zoom) uns berichtet über SMS, E-Mail oder ftp-Verbindung über alle Alarme. Mit im Paket ist eine ausführliche Software-CD sowie ein passender Wandhalter mit integriertem Kabelmanagement.



Kamera WLAN
DIGITUSDN16037.png
Der Artikel DIGITUS DN-16037 kann, nach der Einrichtung der WLAN-Zugangsdaten wie SSID und dem Sicherheitsschlüssel (WPA, WPA2, etc.) im kabellosen (WLAN) Netzwerk genutzt werden und bietet die ferngesteuerte Netzwerküberwachung zu jeder Zeit, überall für jedermann. Mit der DIGITUS® Plug & View ist die IP-Kamera-Installation jetzt noch einfacher und in nur 3 Schritten durchführbar, durch einfaches Scannen des QR-Codes mit Ihrem Handy. Alles funktioniert ganz einfach über „Plug & View“. Die Kamera kommt in einem wetterbeständigen IP66-Gehäuse, entwickelt für den Außeneinsatz. Die gezielte Aufnahmesteuerung per Bewegungserkennung ist möglich und bei Alarm wird man per E-Mail benachrichtigt.





Netzwerkzubehör

LAN

Für die Einrichtung einer Netzwerkkamera-Überwachung stehen eine Vielzahl von Produkten zur Verfügung. Zum Einrichten der LAN-Netzwerkverbindungen werden Netzwerkkabel, wie z.B:. der Artikel PATCHKABEL 10 BL benötigt. Diese Kabel haben wir in Längen von 0,15 bis max. 30 Meter im Sortiment. Mit einem Verteiler, sogenannt SWITCH, z.B.: Artikel SWITCH 8PORT kann ein vorhandenes Netzwerk um bis zu 7 weitere Netzwerkanbindungen erweitert werden. So könnten z.B.: bis zu 7 LAN-Kameras ins Netzwerk eingebunden werden.


WLAN
NETGEAR WN1000RP 01.png
Mit dem Artikel NETGEAR WN1000RP kann, sollte die Reichweite des WLAN-Netzes nicht ausreichen, die Reichweite erhöht werden. Der NETGEAR WLAN-Repeater fur mobile Gerate erweitert die Abdeckung, indem er ein vorhandenes WLAN-Signal verstarkt. Der WLAN Repeater bietet Sicherheit durch Verschlüsselung nach WPA/WPA2/WEP und Internet-Zugang im ganzen Haus für mobile Gerate wie iPads & Android-Tablet-PCs, eBook-Lesegeräte, Smartphones und Notebooks.





Überwachung mit Recorder

Recorder

DVRLE800 D1.png

Der Recorder DVR LE 800D1 generiert, mit neuem Prozessor und vollkommen überarbeiteter Mainboard-Architektur, Echtzeit-Aufnahmen mit 25 Bildern pro Sekunde pro Kanal bei voller (720x576pixel)-Auflösung. Der Recorder ist mit einem VGA-Ausgang ausgestattet und dort kann zum Beispiel ein „alter“ VGA-Monitor zur Darstellung genutzt werden. Zusätzlich stellt der Recorder weitere Ausgänge bezeichnet als RS485, Relais und Alarm zur Verfügung. Damit wird zum Beispiel die Nutzung einer PTZ-Kamera am RS485-Ausgang oder der Anschluss externer Geräte wie z.B.: ein Türkontakt über den Relais-Kontakt zu betätigen oder die Nutzung von maximal 4 externen Sensoren wie Bewegungsmeldern oder Lichtschranken ermöglicht. Neben diesen Funktionen stellt die Software ein Gitternetz für die Bewegungserkennung, Handy-Live-Zugriffe, E-Mailversand mit Bildern, USB-Backup und vieles mehr zur Verfügung. Die neue Technologie generiert Echtzeit-Aufnahmen mit 25 Bildern pro Sekunde pro Kanal einer Auflösung von max. 720 x 576 Pixel. Dadurch werden noch flüssigere, hochwertigere Bilder geliefert, die eine hohe Qualität für jeden Einsatzbereich zur Verfügung stellen. Der Recorder ist einfach und komfortabel ins Netzwerk zu integrieren und erlaubt so den bequemen Zugriff per PC, MAC, Internet, iPhone/iPad, Android, Java und anderen Mobilgeräten. Mit der neuen iPhone/iPad-App können Sie außer dem Livebild auch auf alle gespeicherten Aufnahmen zugreifen. Die Dual-Datastream-Technologie sorgt für separate Abwicklung von Aufnahmedaten und Netzwerk-Übertragung.



Kameras

Innen

Für die Einsatz im Innenbereich könnten zum Beispiel folgende Kameras zum Einsatz kommen.

  • DP920.png
    Die Dome-Farb-Kamera BS DP 520 ist Vandalismus geschützt und mit einem 3,6mm Weitwinkelobjektiv auf 1/3" CCD-Chip versehen und eignet sich mit Ihrem horizontalen Blickwinkel von ca. 65° ideal zur Innenraumüberwachung. Diese Domekamera ist mit einem 3,6mm Weitwinkelobjektiv auf 1/3" CCD-Chip versehen und eignet sich mit Ihrem horizontalen Blickwinkel von ca. 65° ideal zur Innenraumüberwachung. Trotz eingebautem Infrarotstrahler mit einer Reichweite von bis zu 20m bringt diese Kamera nur ca. 160 Gramm auf die Waage- und kann somit fast überall montiert werden- egal ob an Stahlbetondecken oder abgehängten Leichtbaudecken.



  • LE110 01.png
    Die Mini-Farb-Kamera LE 110 vereinigt gute Bildqualität mit kleinen Gehäusemaßen und ist damit die perfekte Sicherheitslösung für alle Einsatzorte, an denen wenig Raum zur Verfügung steht. Trotz der geringeren Bildauflösung von 330TV-Linien, liefert der neue Einsteiger-Chipsatz von Sony eine erstaunlich gute Bildqualität und eignet sich somit für Videoüberwachungen mit niedrigem Sicherheitsniveau.



Außen

Für die Einsatz im Außenbereich könnten zum Beispiel folgende Kameras zum Einsatz kommen.

  • SF-6B.png
    Die IR Dome Farb-Kamera, SF 6BN078A ist Vandalismus Geschützt und für die Videoüberwachung im Tag- und Nachteinsatz vorgesehen und ist im Innen- wie auch im Außenbereich einsetzbar.





  • LE138 02.png
    Die Kamera LE 138 vereint durch die technisch neuartige Bauform Top-Bildqualität und hohe Auflösung mit besonders kleinen Gehäusemaßen. Dank der neuen abnehmbaren Überwachungskamera-Halterung mit innenliegender Kabelführung kann die Überwachungskamera bequem nach der Montage des Halters befestigt werden. Besonderen Wert haben wir auf die Außentauglichkeit dieses kleinen Alleskönners gelegt: die integrierten IR-LED’s leuchten die Umgebung in der Nacht bis max. 20 Meter aus und durch die IP68 Schutzart ist sie selbst bei längerem Untertauchen noch wasserdicht.




  • YC8280.png
    Die Mini(118 x 118 x 94mm) Farb-Außenkamera YC 8280 ist mit einem 10-20mm Vario-Zoom ausgestattet und hat eine hohe Infrarotreichweite von bis zu 50 Metern durch zusätzliche Infrarot Power LEDs.




Zubehör

Folgende Produkte, wie zum Beispiel sind für die Montage und Verbindung der Kamera mit dem Recorder notwendig. Zur Spannungsversorgung der Kamera kann der Artikel CAM NT 12-1000 und zur Kabelverbindung zwischen der Kamera und Recorder kann der Artikel RG 59 BNC 10 VA genutzt werden. Sollte die Länge des Kabel nicht ausreichen kann zum Beispiel der Artikel RG 59 BNC 20 VA genutzt werden. Mit dem Verbinder UG 941U können zwei Kabel verbunden werden um so die Strecke des Kabels zu erweitern.



Überwachungssets

Set 1
DVRLE800SET320.png

Mit dem Produkt DVR LE800SET320 erhalten Sie neben dem schnellen Recorder LE800+ auch 4 Kameras LE 138 eine 320GB Festplatte sowie Kabel und Netzteile. Am Recorder können bis zu 4 Kameras gleichzeitig betrieben werden und der Recorder hat einen VGA-Ausgang und dort kann zum Beispiel ein „alter“ VGA-Monitor (Auflösung max. 1280x1024) zur Darstellung genutzt werden. Die Einrichtung, z.B.: die Bewegungserkennung kann bequem über eine angeschlossene Maus erfolgen . Die Darstellung erfolgt entweder als Vollbild für eine Karema, Bild in Bild oder es werden alle 4 angeschlossenen Kameras (4 Quad) dargestellt. Weitere Ausgänge bezeichnet als RS485, Relais und Alarm ermöglichen zum Beispiel die Nutzung einer PTZ-Kamera am RS485-Ausgang oder den Anschluss externen Gerätes wie Türkontakt über den Relais-Kontakt zu betätigen oder die Nutzung von maximal 4 externen Sensoren wie Bewegungsmeldern oder Lichtschranken. Neben diesen Funktionen stellt die Software ein Gitternetz für die Bewegungserkennung, Handy-Live-Zugriffe, E-Mailversand mit Bildern, USB-Backup und vieles mehr zur Verfügung.






Set 2
ELRODVR151S.png

Mit dem Produkt ELRO DVR 151S können wir ein professionelles Überwachungskamera-DVR-System mit 15-Zoll (38 cm)-TFT-Bildschirm, digitalem 8 Kanal-Recorder mit 1 TB Festplatte. Inklusive vier CCD-Aussenkameras anbieten. Die einfache Bedienung und die zahlreichen Funktionen dieses Komplettsystems stellen sicher, dass Sie Ihre gesamte Überwachung sehr effektiv steuern. Weitere Ausgänge bezeichnet als RS485, Relais und Alarm ermöglichen zum Beispiel die Nutzung einer PTZ-Kamera am RS485-Ausgang oder den Anschluss externen Gerätes wie Türkontakt über den Relais-Kontakt zu betätigen oder die Nutzung von maximal 4 externen Sensoren wie Bewegungsmeldern oder Lichtschranken. Neben diesen Funktionen stellt die Software ein Gitternetz für die Bewegungserkennung, Handy-Live-Zugriffe, E-Mailversand mit Bildern, USB-Backup und vieles mehr zur Verfügung.



Überwachung über Funk

Überwachungssets

Set 1 mit Wiedergabe am TV
ELROC960DVR.png
Mit dem Artikel ELRO C960DVR kann die Überwachungsbilder ganz einfach auf einer SD-Karte, zum Beispiel.: EXME SDHC 16 HPspeichern. Die im Set enthaltene Kamera verfügt über einen Bewegungsmelder und der Recorder unterstützt bis zu vier Kameras mit der Artikelnummer ELRO CS95C. Die Reichweite der Übertragung beträgt, bei freier Sicht, ca. 200m und erfolgt durch ein verschlüsseltes Signal. Die Kameras ermöglichen, dank der verbauten 15 Infrarot-LED's Aufnahmen auch bei Dunkelheit über eine Distanz von ca. 15 Meter. Über den Videoausgang können die Livebilder auf einem Fernseher anzeigen werden.









Set 2 mit Schwenk- und Neigekamera
ELROCS99PT 01.png
Der Artikel ELRO CS99PT ermöglicht einfaches Betrachten und Speichern von Aufnahmen. Das Speichern erfolgt ganz einfach auf einer SD-Karte, zum Beispiel.: EXME SDHC 16 HP. Die im Set enthaltene Funk-Kamera ELRO CS99CC kann vom Monitor aus flexibel über die Schwenk- und Neige-Funktion auf dem gewünschten Bereich ausgerichtet werden. Der Recorder unterstützt bis zu vier Kameras und diese können auf dem 18cm(7“) Monitor gleichzeitig oder wechselweise dargestellt werden.. Über den Videoausgang können die Livebilder auf einem Fernseher anzeigen werden. Die Reichweite der Übertragung beträgt, bei freier Sicht, ca. 200m und erfolgt durch ein verschlüsseltes Signal. Die Kameras ermöglichen, dank der leistungsstarken Infrarot-LED's Aufnahmen auch bei Dunkelheit über eine Distanz von ca. 10 Meter.







Weblinks zum Reichelt-Shop