Retail
Produkte werden als "Retail" bezeichnet, wenn neben der Hardware und Treiber (CD bzw. DVD), zusätzlich Handbuch, Kabel und weiteres Zubehör vom Hersteller beigelegt werden.
- So könnte einer Grafikkarte zum Beispiel neben weitere Software auch Computerspiele beigelegt werden, welche die Technik der Grafikkarte unterstützen bzw. hervorheben. Erkennbar ist das Retailprodukt an einem festen Karton mit einer grafisch gestalteten Umverpackung.
- Bei Software-Produkten werden Vollversionen die neben dem Datenträger auch noch ein Handbuch mitliefern als Retail bezeichnet. Bedingt durch den Verpackungsaufwands und der Beigaben sind Retail-Versionen oftmals teurer als Bulk-Versionen.
- Der Inhalt kann trotz des gleichen Produkts unterschiedlich sein.
- Der Lieferumfang bzw. die Zusammensetzung eines Retail-Produktes hängt letztlich aber vom Hersteller ab.
Bulk
Produkte werden als „Bulk“ bezeichnet, wenn es sich nur um die eigentliche Hardware, ggf. mit Kabel und Adapter, sowie die dazugehörenden Treiber (CD bzw. DVD) handelt.
- Bulk-Versionen haben keine zusätzliche Software, Handbuch oder weitere Extras im Lieferumfang und werden vom Hersteller somit auf das nötigste beschränkt.
- Bei Bulk-Versionen wird auf die bunte Umverpackung verzichtet. Die Hardware wird in einer antistatischen Tasche verstaut und zusammen mit der Treiber-CD, in einer Papierhülle, in einer unifarbenen Pappschachtel ober Tüte verpackt.
- Bei Buld-Versionen werden die Handbücher oftmals als Text- oder PDF-Datei mit auf den CD bzw. DVD's untergebracht. Gelegentlich gehören auch CD's bzw. DVD's mit dem Treibern nicht zum Lieferumfang und müssen dann von der Web-Site des jeweiligen Herstellers geladen werden.