Woche 7: Office  

Woche 7: Office

Anschlüsse Schreibtisch

Welche Anschlüsse braucht man am Schreibtisch?

Welche Anschlüsse und Drahtlosverbindungen sind am Schreibtisch notwendig? Einige hängen natürlich vom Aufgabengebiet ab, doch eine ganze Reihe von Buchsen und Verbindungsmöglichkeiten sind mittlerweile Standard. Und die sollten gut zugänglich beziehungsweise schnell verfügbar sein.

A young man using his laptop computer, tablet pc and smartphone at home.

Mobiles Büro: Das Tablet zum Arbeitsgerät aufrüsten

Tablets stehen vor allem für Unterhaltung. Dabei lassen sie sich auch als mobiles Arbeitsgerät nutzen – wenn man sie mit dem geeigneten Zubehör zum bürotauglichen Ersatz für Notebook und PC aufrüstet. Wie es geht, erklärt der folgende Ratgeber.

Viele Deutsche von Smart Office überzeugt

Die Digitalisierung hat längst Einzug in unser privates Leben erhalten. Schafft sie es auch in den beruflichen Alltag? Eine repräsentative Umfrage von reichelt zeigt, dass Smart Office den Deutschen kein Fremdwort mehr ist. Über 60 Prozent der Befragten geben an, dass sie bereits smarte Installationen in ihrem arbeitenden Unternehmen nutzen.

Unterschätzte Gefahr Visual Hacking - viele Unternehmen sind viel zu sorglos, wenn es darum geht, den Bildschirme vor neugierigen Blicken zu schützen - sei es auf dem Bildschirm im Großraumbüro oder auf dem Handy im Zug

Visual Hacking – das unterschätzte Risiko des Datendiebstahls

Ein flüchtiger Blick genügt, und schon können visuelle Hacker wertvolle Informationen oder sensible Daten wie etwa Passwörter, Kontodaten und mehr ausspähen. Die Gefahr des Spionierens ganz ohne technische Hilfsmittel wird von vielen Unternehmen kaum wahrgenommen.

Effiziente Beleuchtung für Gewerbe, Büro und Industrie

Die Beleuchtung des persönlichen Arbeitsplatzes spielt eine zentrale Rolle für die Konzentrationsfähigkeit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter – vor allem aber trägt sie zu einer sicheren und ergonomischen Arbeitsumgebung bei.

So installieren Sie ein VPN mit der Fritz!Box 7590

Möchten Mitarbeiter aus dem Home-Office oder von unterwegs aus auf Daten und Anwendungen ihres Arbeitgebers zugreifen, kann es zu Problemen kommen, die insbesondere die Sicherheit betreffen. Mittels eines Virtual Private Networks (VPN) ist es möglich, eine sichere Verbindung zwischen Heim- und Firmennetzwerk herzustellen.

Das müssen Sie beachten, damit ihr PC wieder schnell wird

Wer kennt das nicht? Die Arbeit mit dem einst so leistungsfähigen PC wird immer mühsamer und die Wartezeiten immer länger. Während sich die Software stets weiterentwickelt hat und damit auch immer mehr Ressourcen verlangt, ist der PC noch immer der alte. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren PC mit ein paar effektiven Upgrades wieder flott bekommen.

Die Tischhalterung ICY IB MS600-T erlaubt sicheres Befestigen von Monitoren und flexibles Arbeiten an Sitz- oder Steharbeitsplätzen dank ergonomischer Tischhalterung

Dank der richtigen Tischhalterung ergonomisch arbeiten

Jeder zweite Deutsche klagt über Rückenschmerzen. Mit einer ergonomischen Tischhalterung kann geholfen werden. Falsches Sitzen im Büro ist eine häufige Ursache für Verspannungen und Beschwerden. Der richtigen Positionierung von Monitoren kommt daher eine immer wichtigere Bedeutung zu.

Welches Headset für welchen Einsatzzweck?

Auf der Suche nach dem individuell passenden Headset stehen viele Fragen im Raum: Kabellos oder schnurgebunden? Monaural oder binaural? Und welche Technologie eignet sich für welches Einsatzszenario? Letzten Endes entscheiden die Anforderungen darüber, was ein gutes Headset zu leisten im Stande sein muss.

Günstiger Drucken ohne Tintenpatronen

Günstiger Drucker, teure Tinte – mit dieser Erfolgsformel hatten viele Druckerhersteller in der Vergangenheit vor allem Privatkunden vom Kauf überzeugt. Doch inzwischen gibt es dank sogenannter Tintentanks eine sinnvolle Alternative, die langfristig gesehen nicht nur günstiger, sondern auch ökologischer ist.

Entdecken Sie noch mehr interessante Beiträge!

 

Was denken Sie zu diesem Thema? Schreiben Sie einen Kommentar:

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.