Schneiden, Abisolieren, Verdrillen und Crimpen mit nur einem Werkzeug  

Schneiden, Abisolieren, Verdrillen und Crimpen mit nur einem Werkzeug

Industrielle Anlagen und Schaltschränke zu verdrahten ist oft eine mühevolle Aufgabe, bei der dauerhaft mit höchster Genauigkeit und gleichbleibender Qualität gearbeitet werden muss. Die Ansprüche an ein hochwertiges Endergebnis erfordern dabei nicht nur Konzentration und Präzision, sondern auch qualitativ einwandfreies Werkzeug.

Bisher musste dies bei jedem Arbeitsgang gewechselt werden und war wenig effizient. Mit dem neuen verbesserten Multitalent QUADRO Plus von JOKARI erledigen Sie vier Arbeitsgänge mit einem Werkzeug. Das spart nicht nur Arbeitszeit und Kosten, sondern sorgt dank seiner Ergonomie und Leichtgängigkeit auch für ermüdungsfreies Verdrahten.

Der QUADRO Plus von JOKARI punktet vor allem durch die Kombination vier verschiedener Funktionen in einem Werkzeug. Mit dem integrierten Seitenschneider kürzen Sie Drähte bis 2,5 mm² bevor Sie mit dem integrierten Abisolierer die äußere PVC-Ummantelung des Kabels passgenau entfernen. Das integrierte Verdrillsystem verhindert ein Aufspleißen der Litze, sodass Sie direkt mit dem Crimpen fortfahren können. Das Verpressen von Aderendhülsen geschieht dank Wechselmagazinen mit Bandware besonders schnell und mit gleichbleibender Kraft und Qualität – egal wie viele Crimpvorgänge Sie an einem Arbeitstag erledigen müssen.

Eine neue Funktion des verbesserten QUADRO Plus ist die Zwangssperre der Crimpbacken. Diese löst aus, wenn das Verpressen abgeschlossen ist, sodass nie zu viel Kraft aufgewendet wird und die Litze nicht beschädigt wird.

 

Titelbild: Hersteller

 

Was denken Sie zu diesem Thema? Schreiben Sie einen Kommentar:

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.