RND: Mehr als 6.000 elektronische Bauteile bis zu 40% günstiger – ohne Qualitätsabstriche  

RND: Mehr als 6.000 elektronische Bauteile bis zu 40% günstiger – ohne Qualitätsabstriche

Elektronische Bauteile und Komponenten mit hoher Qualität zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis – dafür steht die Marke RND bei reichelt elektronik. Mittlerweile umfasst das Sortiment mehr als 6.000 Produkte. Höchste Zeit also, sich die Eigenmarke genauer anzusehen!

Was genau ist RND?

Das Sortiment von RND umfasst den alltäglichen Grundbedarf an elektrotechnischen Produkten wie Sicherungshalter, Leergehäuse, Kabel/Leitungen, Steckverbinder oder Widerstände.

Damit bietet es versierten Anwendern und Ingenieuren qualitativ hochwertiges Equipment zu einem guten Preis.

In vielen Produktgruppen, wie zum Beispiel bei Kunststoff-Kleingehäusen, zeichnet sich die Marke durch einen deutlichen Preisvorteil von bis zu 40 Prozent gegenüber vergleichbaren Konkurrenzprodukten aus.

Preis und Qualität machen den Unterschied bei elektronischen Bauteilen

Bei der Entstehung von RND war von Anfang an die oberste Priorität, den Kunden preislich attraktive Produkte zu bieten.

Dabei sollten aber bei der Qualität keine Abstriche gemacht werden. Alle Produkte unterlaufen einer strengen Qualitätskontrolle und erfüllen gängige Industriestandards. Zusätzlich garantiert die Marke die Einhaltung der CE-, RoHS- und REACH-Standards.

Der Elektronik-Markt ist mit seinen vielen Angeboten und unterschiedlichen Playern mittlerweile sehr unübersichtlich geworden.

Hier bietet RND einen echten Mehrwert: Kunden, die weniger Wert auf große Herstellernamen legen, können auf die Qualität der Produkte vertrauen und erhalten zusätzlich ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Das stetig wachsende Produktsortiment

Die Produkte von RND verteilen sich auf fünf verschiedene Kategorien:

  • RND components deckt alle Komponenten und Bauteile für die Entwicklung und Wartung elektronischer Schaltkreise, Steuerungen und Anlagen ab. Dazu gehören neben Gehäusen, Lüftern, Widerständen und Kondensatoren auch Sicherungen und Schalter.
  • RND connect bietet Produkte für qualitative Verbindungslösungen wie zum Beispiel Adapter, Steckverbinder für HDMI- und USB oder, Adernhülsen oder Stromverteiler.
  • RND cable umfasst Qualitätskabel und Litzen der meistverwendeten Typen
  • RND lab bietet alles, was man für die Arbeit im Labor braucht, wie etwa Stromversorgungen oder Lötwerkzeuge.
  • RND power liefert den nötigen Strom mit Batterien, Steckernetzteilen oder Wechselrichtern.

Nachgefragt bei Ulf Timmermann, Geschäftsführer von reichelt

Wofür steht RND?

Der Name RND steht einerseits für „Repair and Design“, denn dafür sind die Produkte gemacht. Dahinter stehen jedoch auch die Anfangsbuchstaben von reichelt, Nedis und Distrelec – die drei Unternehmen der „Technical Components“-Sparte des Mutterkonzerns Dätwyler. Produkte der Marke RND sind bei allen drei Distributoren erhältlich.

Wie wird entschieden, was ins Sortiment kommt?

Für die Auswahl des Sortiments sehen wir uns den Markt sehr genau an. Es ist uns wichtig, Produkte zu wählen, die den Ansprüchen unserer Kunden in vollem Umfang gerecht werden. Dabei vertrauen wir auch auf unsere langjährige Erfahrung in der Elektronik-Branche. Unser Ziel ist es, RND als unverzichtbaren Bestandteil im Bereich der Elektromechanik zu etablieren.

Wie schafft es RND, preiswerter als die Konkurrenz zu sein und dennoch einen hohen Qualitätsstandard zu bieten?

Das hat mehrere Gründe: Zum einen verhandeln wir oft direkt mit den Produzenten und sparen so hohe Vermittlungskosten von dritten Parteien. Zum anderen haben wir durch den Zusammenschluss von drei Distributoren eine sehr hohe Abnahmemenge. Diese beiden Faktoren werden auch in Zukunft für niedrige Preise sorgen.

Um einen hohen Qualitätsstandard gewährleisten zu können, müssen unsere Lieferanten aus Fernost eine strenge Qualitätsprüfung durch unser Team vor Ort bestehen. Schon vor den ersten Verhandlungen muss ein Lieferant nachweisen, dass er erforderliche Zertifikate von unabhängigen Instanzen wie etwa für CE oder RoHs vorweisen kann. So sorgen wir dafür, dass bereits viele RND-Produkte eine UL-Zulassung haben und arbeiten stetig daran, dass diese Zahl steigt.

 

Titelbild: reichelt elektronik

 

Was denken Sie zu diesem Thema? Schreiben Sie einen Kommentar:

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.