Fotos ortsunabhängig und blitzschnell auf den digitalen Bilderrahmen laden!  

Fotos ortsunabhängig und blitzschnell auf den digitalen Bilderrahmen laden!

Oft entstehen unterwegs unvergessliche Bilder, leider verstauben die meisten davon nach einmaliger Sichtung im Smartphone. Nur wenige schaffen es in ein Fotobuch und die wenigsten werden ausgedruckt, aufgehängt oder verschenkt. Ein digitaler Bilderrahmen bietet die optimale Lösung für alle, die mehr von Ihren Fotos haben möchten.

Momente teilen, wenn sie entstehen

Durch soziale Medien kann man die Familie, Freunde und Bekannte auf dem Laufenden halten und am eigenen Leben teilhaben lassen. Meist verschwindet der geteilte Moment dabei unter hunderten anderen und erreicht niemanden persönlich. In der Flut von Bildern und News bekommt das Bild nur einen Bruchteil der erhofften Aufmerksamkeit.

Die Entwickler von Framen möchten mit dem digitalen Bilderrahmen und einem neuartigen Konzept dieser Vergänglichkeit und Schnelllebigkeit des Moments entgegenzuwirken. Er ermöglicht es Ihnen, Ihre Bilder auch von unterwegs über die App direkt auf den Bilderrahmen zu laden. So können zum Beispiel stets neue Bilder von den Enkeln im Wohnzimmer der Großeltern angezeigt werden.

Für Unternehmen bietet der Bilderrahmen zum Beispiel die Möglichkeit, flexibel immer neue Arbeitsproben im Schaufenster ausstellen. Neben der naheliegenden Nutzung in der Auslage oder bei Messen, bietet sich Framen zum Beispiel auch für eine abwechslungsreiche Dekoration von Hotelzimmern oder Warteräumen an. Künstler, Designer, Architekten oder auch Handwerksbetriebe wie Schreinereien oder Bad-Installateure können den Rahmen nutzen, um Arbeitsproben oder eigene Werke ansprechend zu präsentieren.

Framen Player– stilvolles Wohnaccessoire gepaart mit bester Technik

Elegantes Design und Bilder in bester Qualität

Der digitale Bilderrahmen besticht durch sein schlichtes Auftreten. Der Echtholzrahmen ist in Schwarz oder Weiß erhältlich. Mit seinem matten 21,5 Zoll großen IPS-Display kommen Ihre Bilder auch dank Full-HD voll zur Geltung. Dabei bietet der Framen Player aus fast jedem Blickwinkel ein perfektes Fotoerlebnis mit einem breiten Betrachtungswinkel von je 80 Grad in allen Richtungen.

Um den Stromverbrauch auf ein Minimum zu beschränken, verfügt der digitale Bilderahmen zusätzlich über einen Bewegungssensor. So werden nur Bilder wiedergegeben, wenn auch Personen im Raum sind.

Nie wieder Langeweile im Bilderrahmen

Mit der dazugehörigen App von Framen lassen sich nicht nur die eigenen Bilder blitzschnell, einfach und aus der Ferne auf den Bilderrahmen übertragen, es gibt auch eine große Fotobibliothek. Sie können sich eine Bilder-Playlist zusammenstellen oder eine der über 100.000 bereitgestellten Listen auf den Framen Player spielen. Dieser Service lässt sich bequem über das Smartphone oder die Webseite nutzen.

 

Titelbild: Framen

 

Was denken Sie zu diesem Thema? Schreiben Sie einen Kommentar:

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.