Einstieg in die Automatisierung – mit dem DOBOT Magician Roboterarm  

Einstieg in die Automatisierung – mit dem DOBOT Magician Roboterarm

Der DOBOT Magician ist ein vielseitiger Roboterarm, der vor allem für das Erlernen von Programmierfähigkeiten genutzt wird. Mit den Erweiterungsaufsätzen wie etwa dem 3D-Druck-Set oder dem Greifarm können mit geringem Aufwand verschiedene Szenarien erprobt werden.

Damit bietet er den idealen Einstieg in die Robotik und Automatisierungstechnik.

Ohne Hürden in die Robotik einsteigen

Der Roboter von DOBOT ist vor allem für Schulungs- und Fortbildungszwecke konzipiert und zeichnet sich durch seine Bedienfreundlichkeit aus. Mit seinen kompakten Maßen kann man ihn problemlos auf einem Schreibtisch aufstellen.

Die Software DOBOT Studio (erhältlich für Windows und Mac) wird kostenlos zur Verfügung gestellt und verfügt neben der klassischen Eingabe über die Befehlszeile auch über eine grafische Programmieroberfläche.

Durch diese intuitive Bedienung macht es der DOBOT Magician Roboterarm dem Nutzer besonders leicht, Programmierungsaufgaben zu erlernen.

Unzählige Möglichkeiten mit Aufsätzen und Erweiterungen

Der Roboterarm kann benutzt werden, um sich neue Bewegungsmuster auszudenken oder Experimente zur Effizienzsteigerung in der Produktion durchzuführen. Mit seinen vielen Aufsätzen können unterschiedlichste Funktionen erprobt werden. Zur Verfügung stehen unter anderem eine Stiftaufnahme, ein Greifarm, ein Saugnapf oder eine Vakuumpumpe.

Die Steuerung ist dank der zahlreichen Schnittstellen per Bluetooth, WLAN, Computer, App, Spiele-Controller oder Leap Motion möglich – je nach Lieferumfang und darin enthaltenen Modulen.

 

Weiteres Zubehör

Weiteres Zubehör wie zum Beispiel ein Förderband oder Linearachsen zur Erweiterung des Bewegungsbereichs eröffnen zusätzliche Möglichkeiten. So kann eine ganze Fertigungsstraße simuliert werden.

Das Vision Kit bietet die nötige Hardware, um Robotersysteme mit optischen Modulen zu entwickeln und enthält eine Industrie-Kamera, Beleuchtungs- und Befestigungszubehör.

Erstellen von Modellen in 2D und 3D

Mit dem 3D-Druck-Aufsatz kann der Roboterarm zu einem 3D-Drucker umfunktioniert werden und Modelle oder Bauteile drucken. Zudem kann man ihn verwenden, um technische Zeichnungen, Pläne und Bilder anfertigen zu lassen. So ist der DOBOT Magician vom Entwurf über die Fertigung von Bauteilen bis hin zur Montage ein vielseitiger Begleiter, um alle Arbeitsschritte der Automatisierungstechnik zu erlernen.

 

Titelbild: reichelt

 

Was denken Sie zu diesem Thema? Schreiben Sie einen Kommentar:

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.