Das müssen Sie über Lithium-Akkus wissen
18.02.2017
 
 

Das müssen Sie über Lithium-Akkus wissen

  Moderne Mobil-Geräte setzen in der Regel auf die Kraft von Lithium-Polymer- oder Lithium-Ionen-Akkus. Kleiner, aber feiner Unterschied zwischen den beiden Techniken: Die für den Ionen-Transport benötigten Elektrolyten bestehen bei Lithium-Ionen-Akkus aus einer Flüssigkeit, bei Lithium-Polymer-Batterien aus einer gelartigen Folie auf Polymerbasis. Das macht die Polymer-Variante flexibler, wodurch sie sich auch gebogen oder verwinkelt in Geräte einbauen lassen. Im Prinzip spielt es aber keine Rolle, welcher Akku-Typ in Ihren Geräten verbaut ist: Beachten Sie einige Grundregeln, können Sie sein Leben erheblich verlängern.   Jetzt lesen  
 
Lebensversicherung für IT-Geräte: So gehen bei Stromausfall keine Daten verloren
15.02.2017
 
 

Lebensversicherung für IT-Geräte: So gehen bei Stromausfall keine Daten verloren

  Ein Knall, und der Strom ist weg. Und mit ihm womöglich wertvolle Fotos, Musik oder Dokumente auf PCs, Netzwerkfestplatten oder Servern. Kaum zu glauben: Stromausfälle und Spannungsspitzen sind für die Hälfte aller Rechnerschäden und Datenverluste verantwortlich. Zwar sind Stromausfälle in Deutschlands Stromnetzen heutzutage eine Seltenheit, doch bei Störungen kann es trotzdem passieren, dass ganze Regionen für ein paar Stunden vom Strom abgeschnitten sind. Diese Art Stromausfälle werden im Zuge der Energiewende sogar von den Stromerzeugern selbst prognostiziert, da das deutsche Stromnetz erst umstrukturiert werden muss. Und natürlich kann durch technische Probleme ein Kurzschluss samt Stromausfall im eigenen Haus immer mal vorkommen.   Jetzt lesen  
 
Rohr frei: Verstopfungen mit Endoskop-Kamera und Dreckfräse beseitigen
31.01.2017
 
 

Rohr frei: Verstopfungen mit Endoskop-Kamera und Dreckfräse beseitigen

  Hilfe, das Rohr im Bad ist mal wieder verstopft! Der Abflussreiniger hat versagt und die Ursache ist nicht auszumachen, was nun? Um das Rohr wieder freizubekommen, gibt es zwei Möglichkeiten: Man kann eine Rohrreinigungsfirma beauftragen. Das ist teuer. Und wer weiß, wann der Fachmann Zeit hat. Die zweite Möglichkeit: do it yourself! Mithilfe einer Endoskop-Kamera und Dreckfräse.   Jetzt lesen  
 
Versteckte Kamera: Per selbst gebautem Detektor Überwachungskameras aufspüren
30.01.2017
 
 

Versteckte Kamera: Per selbst gebautem Detektor Überwachungskameras aufspüren

  Die Zahl der Einbrüche steigt und steigt, Überwachungskameras haben Hochkonjunktur. Auch und gerade im privaten Umfeld. Wer wissen möchte, ob zum Beispiel die Nachbarn versteckte Kameras postiert haben, kann das mit einem Spy-Kamera-Detektor herausfinden. Solch ein Aufspürgerät findet Kameras in wenigen Sekunden, im Handel haben solche Detektoren jedoch ihren Preis. Einen Spy-Kamera-Detektor kann man aber auch für kleines Geld selbst anfertigen. Unser Gerät sendet mithilfe von Leuchtdioden rotes Licht aus und lässt dadurch die Status-LEDs von Geräten blinken, die auf Fernbedienungen und Infrarotlicht reagieren – hier kommt die Anleitung dazu.   Jetzt lesen  
 
Neue Infrarot-Panels von Könighaus: Wohlig wie das Sonnenlicht
28.01.2017
 
 

Neue Infrarot-Panels von Könighaus: Wohlig wie das Sonnenlicht

  Infrarotheizungen bieten das gewisse Extra. Sie lassen sich sowohl an der Decke auch als an der Wand anbringen – und im Unterschied zu konventionellen Heizungen erwärmen sie nicht die Luft, sondern Personen, Wände und Gegenstände direkt. Dafür verantwortlich sind kurzwellige Infrarotstrahlen, die außerhalb des menschlich sichtbaren Bereiches liegen. Das Prinzip der Strahlungswärme kennen wir vom Sonnenlicht.   Jetzt lesen  
 
Für Überwachungskameras: Neue digitale Videorekorder von Hikvision
28.01.2017
 
 

Für Überwachungskameras: Neue digitale Videorekorder von Hikvision

  Alle dreieinhalb Minuten wird in Deutschland ein Einbruch verübt. Überwachungskameras können dabei helfen, Einbrecher abzuschrecken und im Fall der Fälle zu überführen. Wenn man sein Haus mit mehreren Überwachungskameras absichert, leistet ein digitaler Videorekorder nützliche Dienste: Er speichert sämtliche Aufzeichnungen auf einer Festplatte.   Jetzt lesen  
 
Schutz vor Stromschlägen: Lebensretter FI-Schutzschalter
27.01.2017
 
 

Schutz vor Stromschlägen: Lebensretter FI-Schutzschalter

  Wenn der Fön in die Badewanne fällt oder der Toaster ins Abwaschwasser rutscht, herrscht Lebensgefahr! Die normale Haussicherung (Schmelzsicherung und Leitungsschutzschalter) bietet keinen Schutz vor Stromschlägen, sie reagiert zu langsam und schützt lediglich die Leitungen vor Überlastung und verhindert so weitreichende Schäden. Wirklichen Schutz vor lebensgefährlichen Stromschlägen bieten lediglich die sogenannten FI-Schutzschalter.   Jetzt lesen  
 
Richtig messen: Die wichtigsten elektronischen Messgeräte
24.01.2017
 
 

Richtig messen: Die wichtigsten elektronischen Messgeräte

  Wer Elektroleitungen verlegen oder mit Elektronikbauteilen arbeiten möchte, benötigt dafür eine Reihe von Messgeräten. Denn bei sämtlichen Arbeiten an Elektroinstallationen, die Netzspannung führen oder die mit Netzspannung betrieben werden, steht Sicherheit an erster Stelle! Doch es gibt noch weitere Gründe, die den Einsatz von Messgeräten erforderlich machen. Die Übersicht verrät, welches Messgerät sich zu welchem Zweck eignet.   Jetzt lesen  
 
NAS-Systeme: Die clevere Speicherlösung fürs Netzwerk
21.01.2017
 
 

NAS-Systeme: Die clevere Speicherlösung fürs Netzwerk

  Statt PC und Mac mit einer neuen, größeren Festplatte auszustatten, ist die Anschaffung eines Networked Attached Storage (kurz NAS) eine intelligente Alternative. Warum? Die Netzwerkspeicher ermöglichen die sofortige Bereitstellung von Speicherplatz im Netzwerk. Alle angeschlossenen Computer im Netz haben auf einen Schlag mehr Speicherkapazität. Der Speicherplatz lässt sich auf verschiedene Ordner aufteilen, die als Netzwerkordner oder -laufwerke für die Nutzer bereitstehen. Viele NAS-Systeme sind darüber hinaus per Smartphone-App und Browser übers Internet erreichbar. So können Daten und Dateien auch von unterwegs abgerufen werden und beispielsweise gerade erstellte Fotos und Videos abgelegt werden.   Jetzt lesen