Hausautomation: Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz
Hausautomation, häufig auch Home-Automation oder Smart-Home genannt, bietet umfangreiche Möglichkeiten in Wohnung oder Haus, aber auch auf dem Grundstück. Einsatzbereiche sind die Steuerung von Licht, Heizung, Unterhaltungselektronik und Alarmanlagen, aber auch das Öffnen und Schließen von Türen, Garagentoren oder Rollläden. Um also das richtige System zu wählen, ist es wichtig, die gewünschten Einsatzbereiche festzulegen. Wer später eventuell weitere Funktionen hinzuzufügen will, muss auch auf die Ausbaumöglichkeiten achten.
Einfache Anlagen der Hausautomation
Eine einfache Lösung für Hausautomation sind Steckdosen-Plug-ins, die sich über das WLAN-Netz per App steuern lassen. So können elektrische Geräte mit einem Smartphone ein- und ausgeschaltet werden, auch von unterwegs.
Systeme für Hausautomation
Sehr praktisch für die Steuerung mehrerer Bereiche sind Systeme, deren Komponenten aufeinander abgestimmt sind und die sich zentral steuern lassen.
So ermöglicht HomeMatic beispielsweise Funktionen in den Bereichen Energie, Sicherheit, Licht und Zutrittssteuerung. Alle werden über ein zentrales System am Computer oder auf einem mobilen Gerät wie Smartphone oder Tablet gesteuert, auch automatisiert. Über optionale Wettersensoren kann die Steuerung auch automatisch auf Witterungsbedingungen reagieren, etwa bei Regen die Fenster schließen. Weitere Systeme sind Home Easy und Z-Wave. Bei Z-Wave handelt es sich um einen Übertragungsstandard, der von mehreren Herstellern genutzt wird.
Energie sparen
Eine zentrale Funktion der Hausautomation ist die Steuerung des Energieverbrauchs. Die Kontrolle und automatische Anpassung der Temperatur in unterschiedlichen Räumen über eine Zentrale verhindert Energieverschwendung und bietet gleichzeitig großen Komfort. So kann man beispielsweise die Heizung bereits auf dem Heimweg per App höherregeln, sodass Wohnung oder Haus bei der Ankunft bereits schön warm sind.
Auch der Stromverbrauch lässt sich über automatische An- und Ausschaltzeiten sowie Bewegungsmelder effektiv regeln.
Ein weiterer nützlicher Aspekt der Hausautomation ist die Kontrolle der Verbrauchswerte. Viele Steuerzentralen ermöglichen die präzise Ermittlung der genutzten Strom-, Heiz- und Wassermengen, oft stundengenau.
Mehr Sicherheit durch Hausautomation
Zunehmend gewinnt der Sicherheitsaspekt in der Hausautomation an Bedeutung. Über die Steuerung von Alarmanlagen und Überwachungskameras per App kann man seine Immobilie von unterwegs kontrollieren. Gleichzeitig senden die Anlagen automatisch Benachrichtigungen, wenn es zu Unregelmäßigkeiten kommt. Sicherungssysteme können neben klassischen Alarmanlagen auch Bewegungsmelder sowie Sensoren für Türen und Fenster umfassen.
Wenn Sie Produkte der Hausautomation kaufen wollen, finden Sie bei reichelt elektronik ein umfangreiches Angebot von verschiedenen Herstellern.