Der Raspberry Pi hat sich mit seinen Verkaufszahlen in Millionenhöhe seit der ersten Veröffentlichung Anfang 2012 zum weltweit beliebtesten
Einplatinen-Computer entwickelt. Seine Anwendungsmöglichkeiten sind so vielfältig, dass viele Raspberry Pi User nicht nur einen, sondern gleich mehrere zu Hause haben.
So kann der kompakte "Alleskönner" als HD-Mediaplayer mit externer Festplatte für das heimische Kino oder als Internetradio mit Display verwendet werden. Als Webcam-Server für die Kameraüberwachung mit Livestream auf das Handy sowie für die Hausautomatisierung wie bspw. die Heizungs- oder Lichtsteuerung kann er ebenso eingesetzt werden, wie als einfacher WLAN-Druckerserver oder als Mini-Computer zum allgemeinen Surfen im Internet.
Sie merken, der kleine "Tausendsassa" kann nicht nur viel, sondern ist zudem auch noch extrem günstig und eben das macht den Reiz aus. Grundsätzlich bräuchten Sie nicht einmal einen Hang zum Programmieren mitbringen, denn Sie können auch einfach nach Anleitung aus Foren oder Büchern programmieren, oder ganz bequem ein fertiges Image auf den Raspberry Pi installieren - trauen Sie sich!
Über 1.000 Zubehör-Produkte von A wie Adapter bis Z wie Zigbee
In unserem handverlesenden Sortiment finden Sie alles, was Ihr zukünftiges Raspberry Pi Projekt benötigt. Von LCDs, Kameras, USVs oder Erweiterungsboards über Sensoren, wie bspw. Temperatur-, Beschleunigungs-, Gas-, oder Feuchtigkeitssensoren, bis hin zu Gehäusen, hochwertigen Soundkarten, Relaissteuerungen oder Schnittstellen wie Bluetooth, WiFi, NFC und RFID. Aber auch noch vieles mehr, selbstverständlich zu top Preisen, und das von namenhaften Herstellern wie z.B. Raspberry Pi, Adafruit, HiFiBerry, Joy-IT, Seeed, Max2Play, Pi-Top, usw.
Unsere Hersteller im Überblick