Einplatinen-Mikrocontroller: Kompakte Spezialisten für Elektronikprojekte
Einplatinen-Mikrocontroller sind kostengünstige Werkzeuge, mit denen Sie eigene Elektronik-Anwendungen realisieren. Sie schreiben für den jeweiligen Zweck ein Programm und senden es in kompilierter Form an die Platine. Die technischen Hürden sind erstaunlich gering, Sie entwerfen das Programm in einer gut verständlichen, meist an C angelehnten Programmiersprache. Als Unterstützung dient eine kostenlose, komfortable Entwicklungsumgebung (IDE), die auf Knopfdruck Ihr Programm in Maschinensprache übersetzt und per USB-Kabel an den Mikrocontroller überträgt.
Auspacken und loslegen
Anders als bei Einplatinen-Computern wie dem Raspberry Pi, die komplette PCs sind, können Sie sich bei Einplatinen-Mikrocontrollern auf das eigene Programm und die an die Platine angeschlossene Peripherie konzentrieren. Sie müssen also beispielsweise kein Betriebssystem installieren und konfigurieren. Einplatinen-Mikrocontroller sind sofort nach dem Auspacken startbereit. Sobald die für Ihre Zwecke passende externe Beschaltung angeschlossen und das Programm geschrieben ist, läuft die gewünschte Anwendung.
An einen Einplatinen-Mikrocontroller können Sie eine Vielzahl an Sensoren und externen Geräten anschließen. Die Platinen verfügen über eine Reihe digitaler Eingänge und Ausgänge sowie über A/D-Wandler zur Erfassung analoger Signale. Für den Betrieb von Sensoren, Relais, Displays und anderen externen Geräten greifen sie auf eine der vielen Bibliotheken zurück, die andere Benutzer bereits geschrieben und ins Internet gestellt haben. Das minimiert die Entwicklungszeit erheblich, und Sie können sich ganz auf die Kernaufgaben Ihres Projekts konzentrieren.
Bekanntester Einplatinen-Mikrocontroller: Der Arduino
Arduino, der bekannteste Vertreter der Einplatinen-Mikrocontroller, wurde von zwei Italienern ins Leben gerufen. Der Open Source-Gedanke für die enthaltene Hard- und Software war von Anfang an im Projekt verwurzelt. Die Offenlegung aller Schaltungsdaten sollte dazu führen, dass möglichst viele Firmen die Platine ohne Lizenzkosten nachbauen können. Die gewünschte Wirkung blieb nicht aus, der Arduino hat weltweit eine große Verbreitung mit riesiger Internet-Community.
Bei Nachbauten des Arduino kopieren viele Hersteller nicht einfach das Original, sondern bauen ganz oft einen Mehrwert ein. So gibt es besonders kompakte Bauformen, die sich beispielsweise für den Einsatz in Kleidung (Wearables) eignen. Bei anderen Boards ist bereits zusätzliche Elektronik wie LEDs, Displays und Steuerungen integriert. Fast immer finden Sie für Ihre spezifische Aufgabe einen Einplatinen-Mikrocontroller, der bereits alles Notwendige an Bord hat.
Einplatinen-Mikrocontroller für das Internet of Things
Relativ neue und besonders interessante Vertreter der Einplatinen-Mikrocontroller sind Ausführungen mit dem Chip ESP8266: Sie bieten zu einem extrem günstigen Preis die Leistung eines Arduino – in extrem kompakter Form: Geräte, die auf dem ESP8266 basieren, haben meist nur die Maße einer Streichholzschachtel. Auch diese Einplatinen-Mikrocontroller können Sie mit der Arduino-IDE programmieren. Zudem lassen sich alle Bibliotheken nutzen, die für den Arduino geschrieben wurden. Für eine einfache Verbindung zur Außenwelt verfügen diese Platinen standardmäßig über WLAN. Damit sind sie der ideale Einstieg in die Welt des Internet of Things (IoT), die Realisierung eines per Browser bedienbaren Schalters beispielsweise gelingt ganz einfach.