Reiseadapter
Wer auf Reisen geht und elektronische Geräte mitnimmt, sollte auf unterschiedliche Stecker und Spannungen vorbereitet sein. Während beispielsweise die Netzteile von Notebooks darauf ausgelegt sind, unterschiedliche Netzspannungen wie 110, 220 oder 240 Volt zu verarbeiten, passen die Stecker außerhalb Europas vielleicht nicht in die Steckdose.
Selbst in einigen europäischen Ländern gibt es nicht kompatible Steckdosentypen – zum Beispiel in Großbritannien. Hier kommen Reiseadapter (oder Reisestecker) zum Einsatz, von denen Sie hier eine umfangreiche Auswahl finden. Wichtig: Alle hier aufgeführten Reiseadapter wandeln nicht die Netzspannung oder -frequenz. Ist das Netzteil des verwendeten Gerätes dazu nicht in der Lage, ist ein zusätzlicher Transformator erforderlich.
Einfache Reiseadapter
In der einfachen Ausführung kann ein Reiseadapter eine bestimmte Form von Stecker mit einer anderen Form von Steckdose verbinden. In aufwendigerer Ausführung erlaubt der Reisestecker, verschiedene Steckertypen mit unterschiedlichsten Steckdosentypen zu verbinden.
Elektrische Geräte, die in Deutschland gekauft wurden, haben einen SchuKo-Stecker (Schutzkopfstecker) oder einen Eurostecker. Ein Reiseadapter muss also auf der einen Seite zu einem dieser Steckertypen passen. Auf der anderen Seite muss er dann mit der Steckdosenform des Reiselandes kompatibel sein. Vorsicht: Da der Eurostecker flacher ist, kann ein dafür ausgelegter Reiseadapter möglicherweise nicht mit einem SchuKo-Stecker genutzt werden. Im Gegenzug passt ein Eurostecker aber immer in einen Adapter für SchuKo-Stecker. Manche Reiseadapter können auch als Ladegeräte für Geräte mit USB-Anschluss genutzt werden.
Mehrfach-Reiseadapter
Von den Reiseadaptern, die für mehrere ausländische Steckerarten geeignet sind, liefern wir zwei Grundvarianten:
Bei der ersten Form sind die verschiedenen Steckerarten um die Steckdose für den SchuKo-Stecker oder Eurostecker herum positioniert. Meistens sind das vier bis fünf Steckerarten.
Die zweite Form ist vielseitiger: Bei ihr lässt sich durch Schieberegler der jeweils passende Stecker einstellen – zum Beispiel zwei- oder dreipolige Steckerarten.
Wir liefern auch Reisestecker-Sets, die mehrere Adapter enthalten. Im Reisegepäck nehmen diese aber mehr Platz weg als Kombigeräte.