• Leistungsaufnahme im Betrieb

  • Lichtstrom
    • + mehr - weniger

  • Farbtemperatur

  • Batterietyp

  • Farbtemperatur

  • Schutzart

  • Dimmbar


  • Taschenlampen

    Eingeschränkt auf: Hersteller

  •  1 - 3 von 3 Artikeln. 
  • Produktvergleich
  • Sortierung:
 
Artikel-Nr.: RND 510-00001

  • Typ:

    LED-Taschenlampe

  • Leistungsaufnahme im Betrieb:

    - W

  • Lichtstrom:

    280 lm

  • Farbtemperatur:

    -

  • Batterietyp:

    3x AAA (Micro)

  • Farbtemperatur:

    - K

  • Schutzart:

    IPX4

  • Gehäuse:

    Aluminium

  • Zubehör:

    ohne Batterien

 
Artikel-Nr.: RND 510-00002

  • Typ:

    LED-Taschenlampe

  • Leistungsaufnahme im Betrieb:

    - W

  • Lichtstrom:

    600 lm

  • Farbtemperatur:

    -

  • Batterietyp:

    3x C (Baby)

  • Farbtemperatur:

    - K

  • Schutzart:

    IPX4

  • Gehäuse:

    Aluminium

  • Zubehör:

    ohne Batterien

 
Artikel-Nr.: RND 510-00004

  • Typ:

    LED-Taschenlampe

  • Leistungsaufnahme im Betrieb:

    - W

  • Lichtstrom:

    700 lm

  • Farbtemperatur:

    -

  • Batterietyp:

    Akku

  • Farbtemperatur:

    - K

  • Schutzart:

    IPX7

  • Gehäuse:

    Aluminium

  • Zubehör:

    inkl. Akku


Taschenlampen

Sie sind öfter in der Nacht unterwegs oder brauchen Sie eine Notfallleuchte für Zuhause, falls der Strom ausfällt oder Sie unterwegs mit dem Auto eine Panne haben? Mit einer Taschenlampe aus unserem Sortiment stehen Sie nicht im Dunkeln.

Licht

Das Wichtigste an einer Taschenlampe ist natürlich das Licht. Taschenlampen leuchten entweder mit LED oder Glühbirne. LED-Lampen haben eine wesentlich längere Lebensdauer als Glühbirnen. Die Lichtstärke wird in Lumen (lm) angegeben. Je mehr Lumen das Leuchtmittel in der Taschenlampe besitzt, desto heller leuchtet es.

Neben der Lichtstärke können Sie entscheiden, ob Sie eine Taschenlampe mit Dimmfunktion benötigen oder mit der Fähigkeit, den Fokus zu verstellen. Auf diese Weise können Sie die Helligkeit bzw. Lichtstärke an die Gegebenheiten anpassen. Mit einigen Modellen können Sie die Größe des Lichtkegels und den Fokus verändern: Sie haben dabei die Wahl zwischen einem großen Leuchtkreis für den Nahbereich (defokussiert) und gebündeltem Licht für die Fernsicht (fokussiert).

Mit einer Multicolor Taschenlampe haben Sie die Auswahl zwischen gleich mehreren Lichtfarben. Die Farben Rot, Blau und Grün sind z.B. für die Jagd gut geeignet.

Batterien, Akkus, Dynamo oder Zigarettenanzünder - Welche Energiequellen gibt es?

Die meisten Taschenlampen werden mit Batterien oder Akkus betrieben. Dabei handelt es sich vor allem um die Typen AAA (Micro) oder AA (Mignon). Je nach Bauart kann die Taschenlampe aber z.B. auch die Typen D (Mono), C (Baby) oder Knopfzellen benötigen.

Eine besondere Bauart haben Dynamo-Taschenlampen. Sie verfügen über einen integrierten Generator, der mittels Handkurbel mechanisch angetrieben wird. Da in dieser Bauart keine Batterien oder Akkus verbaut sind, erfolgt keine Selbstentladung dergleichen. Die Taschenlampe ist also stets einsatzbereit und eignet sich daher insbesondere als Leuchte für den Notfall.

Eine weitere Art von Notfallleuchte ist speziell für den Einsatz im Auto geeignet. Sie ist sehr kompakt und wird in den Zigarettenanzünder eingesteckt, welcher den integrierten Akku auflädt. Auf diese Weise haben Sie immer das nötige Licht im Auto dabei.

Gewicht, Größe, Griffigkeit - das Gehäuse

Eine Taschenlampe sollte gut in der Hand liegen. Daher kommt es unter anderem auf die Griffigkeit an. Eine gummierte Oberfläche z.B. kann verhindern, dass die Leuchte nicht so leicht aus der Hand rutscht. Ebenfalls von Vorteil ist, wenn die Leuchte auch mit Handschuhen bedient werden kann.

Aber auch auf Gewicht und Größe kommt es an. Sie sollte natürlich nicht zu groß oder zu schwer sein. Besonders klein und leicht sind Stift- und Schlüsselleuchten. Dank Ihrer geringen Größe finden sie in jeder Tasche Platz. Stiftleuchten sind nicht viel größer als ein herkömmlicher Stift. Schlüsselleuchten können Sie dank Schlüsselring ganz einfach an Ihrem Schlüsselbund befestigen und haben sie somit immer griffbereit.  

Sind Sie viel in der Natur unterwegs, brauchen Sie eine zuverlässige Taschenlampe, die sowohl jegliche Wetterbedingungen als auch ein Herunterfallen übersteht. Eine Taschenlampe, die Ihren Bedürfnissen entspricht muss also ein wasserfestes und robustes Gehäuse besitzen. Besonders kratzfest sind z.B. Taschenlampen aus anodisiertem Aluminium. Mittels Gürtelclip befestigen Sie die Leuchte griffbereit direkt am Gürtel. 

reichelt printfooter