• Schnittstelle/n

  • Typ

  • Ausführung

  • Aufbau

  • Spezifikation

  • Technologie

  • LAN

  • Anschluss


  • Netzwerkkarten

    Eingeschränkt auf: Hersteller

  •  1 - 1 von 1 Artikeln. 
  • Produktvergleich
  • Sortierung:

Netzwerkkarte

Die Netzwerkkarte bezeichnet ein Computer-Bauteil, über das die Verbindung zwischen einem Netzwerk und einem Endgerät hergestellt wird. Es gibt sie als Steckkarten oder als externe Geräte. Der am weitersten verbreitete Netzwerktyp ist heute Ethernet, deshalb ist auch oft von Ethernet-Karten die Rede. Die englische Abkürzung NIC (Network Interface Card) wird ebenfalls verwendet. Die externen Geräte sind in der Regel USB-Netzwerkkarten. Die Bezeichnung Karte kommt daher, dass zum festen Einbau in den Computer elektronische Leiterplatten in Form von standardisierten Steckkarten verwendet werden.

Einsatzbereiche von Netzwerkkarten

Netzwerkkarten dienen dem Anschluss eines Endgerätes an ein Netzwerk. Mögliche Endgeräte sind natürlich Computer, aber auch Router, DruckerFestplatten oder Server. Über die Netzwerkkarte werden die Daten übertragen, aber auch Kommunikationsfunktionen wie zum Beispiel die Flusskontrolle (auch Datenflusskontrolle). Die stellt sicher, dass es zwischen einem schnellen Sender und einem langsamen Empfänger in einem Netzwerk nicht zu einer Überlastung beim Empfänger kommt.

Schnittstellen von Netzwerkkarten

Die Netzwerkkarte verfügt über eine Schnittstelle für den jeweiligen Netzwerktyp (heute überwiegend Ethernet, Steckertyp RJ45) und eine Schnittstelle für das Gerät. Hier gibt es verschiedene sogenannte Bussysteme, also Systeme aus parallelen Leitungen zur Datenübertragung:

  • PCMCIA: Überwiegend in Laptops verwendete Schnittstelle. Sie ist eine verkleinerte Variante der ISA-Schnittstelle.
  • ISA: Schnittstelle, die früher in Computern weitverbreitet war, aber seit Anfang der 90er Jahre durch PCI zunehmend verdrängt wurde.
  • EISA: Extended ISA ist die Nachfolgeversion des ISA-Standards, der sich aber nicht gegen PCI durchsetzen konnte.
  • PCI: Hat sich mittlerweile zur Standardschnittstelle bei Computern entwickelt. Seit 2004 gibt es die erweiterte Version PCI-Express. Verkleinerte Bauarten, die in Laptops verwendet werden, sind mini PCI und PC Card.

USB-Netzwerkkarten werden über eine USB-Buchse mit dem Endgerät verbunden.

reichelt printfooter