Home-Automation / Smart Home

Sicherheits- und Smart Home Lösungen
Mit dem Bosch Smart Home System sichern Sie Ihr Zuhause, verbessern Ihrem Komfort und können zusätzlich Energiesparen.
Intelligente Lichtsysteme, Lichtsteuerung
App gesteuertes Smart Home System
Die Komponenten der Produktfamilie Eve steuern und automatisieren Hausgeräte, regeln Temperatur und Bewässerung oder überwachen die Raum-/ Außenluft.
Hausautomation mit Free Control
Lichtsteuerung, Rauchmelder und Alarmsystem
Heizungsregelungen, Abluftsteuerungen, Sanitärbedarf
Hausautomation mit HOME easy
homee ist eine Funkstation, die es ermöglicht, mit intelligenten, funkenden Geräten zu kommunizieren. homee ist leicht erweiterbar.
Hausautomation mit HomeMatic
Homematic IP ist die neue Generation des erfolgreichen Homematic Smart-Home-Systems von eQ-3.
Das HK-NXconnect System zeichnet sich besonders durch die einfache und kostengünstige Anwendung aus.
Smart Home, Funkschaltlösung von Logilink
Das Smart Home System von Panasonic für Sicherheit, Steuerung und Kontrolle!
Rolladenmotore und Steuerungen, Gurtwickler, Garagentorsteuerungen
Smart Home Lösungen aus dem Bereich Sicherheitssysteme bis hin zur Haussteuerung
Steuern Sie Ihr smartes Heim mit Hilfe von intelligenten Sprachassistenten.
Das Smarte Thermostat und die Smarten Heizkörper-Thermostate verbinden sich mit dem Internet und steuern die Heizungsanlage oder Heizkörper.
Gongs, Tür- Sprechanlagen, Video-Tür-Sprechanlagen, smarte Türklingeln
Hausautomation mit Z-Wave Zentralen und Komponenten

Hausautomation: Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz

Hausautomation, häufig auch Home-Automation oder Smart-Home genannt, bietet umfangreiche Möglichkeiten in Wohnung oder Haus, aber auch auf dem Grundstück. Einsatzbereiche sind die Steuerung von Licht, Heizung, Unterhaltungselektronik und Alarmanlagen, aber auch das Öffnen und Schließen von Türen, Garagentoren oder Rollläden. Um also das richtige System zu wählen, ist es wichtig, die gewünschten Einsatzbereiche festzulegen. Wer später eventuell weitere Funktionen hinzuzufügen will, muss auch auf die Ausbaumöglichkeiten achten.

Einfache Anlagen der Hausautomation

Eine einfache Lösung für Hausautomation sind Steckdosen-Plug-ins, die sich über das WLAN-Netz per App steuern lassen. So können elektrische Geräte mit einem Smartphone ein- und ausgeschaltet werden, auch von unterwegs.

Systeme für Hausautomation

Sehr praktisch für die Steuerung mehrerer Bereiche sind Systeme, deren Komponenten aufeinander abgestimmt sind und die sich zentral steuern lassen.

So ermöglicht HomeMatic beispielsweise Funktionen in den Bereichen Energie, Sicherheit, Licht und Zutrittssteuerung. Alle werden über ein zentrales System am Computer oder auf einem mobilen Gerät wie Smartphone oder Tablet gesteuert, auch automatisiert. Über optionale Wettersensoren kann die Steuerung auch automatisch auf Witterungsbedingungen reagieren, etwa bei Regen die Fenster schließen. Weitere Systeme sind Home Easy und Z-Wave. Bei Z-Wave handelt es sich um einen Übertragungsstandard, der von mehreren Herstellern genutzt wird.

Energie sparen

Eine zentrale Funktion der Hausautomation ist die Steuerung des Energieverbrauchs. Die Kontrolle und automatische Anpassung der Temperatur in unterschiedlichen Räumen über eine Zentrale verhindert Energieverschwendung und bietet gleichzeitig großen Komfort. So kann man beispielsweise die Heizung bereits auf dem Heimweg per App höherregeln, sodass Wohnung oder Haus bei der Ankunft bereits schön warm sind.

Auch der Stromverbrauch lässt sich über automatische An- und Ausschaltzeiten sowie Bewegungsmelder effektiv regeln.

Ein weiterer nützlicher Aspekt der Hausautomation ist die Kontrolle der Verbrauchswerte. Viele Steuerzentralen ermöglichen die präzise Ermittlung der genutzten Strom-, Heiz- und Wassermengen, oft stundengenau.

Mehr Sicherheit durch Hausautomation

Zunehmend gewinnt der Sicherheitsaspekt in der Hausautomation an Bedeutung. Über die Steuerung von Alarmanlagen und Überwachungskameras per App kann man seine Immobilie von unterwegs kontrollieren. Gleichzeitig senden die Anlagen automatisch Benachrichtigungen, wenn es zu Unregelmäßigkeiten kommt. Sicherungssysteme können neben klassischen Alarmanlagen auch Bewegungsmelder sowie Sensoren für Türen und Fenster umfassen.

Wenn Sie Produkte der Hausautomation kaufen wollen, finden Sie bei reichelt elektronik ein umfangreiches Angebot von verschiedenen Herstellern.