• + mehr - weniger

  • Modell

  • Kategorie

  • Typ

  • Ausführung
    • + mehr - weniger

  • Modell

  • Farbe

  • Material

  • Besonderheit


  • Entwicklerboard-Zubehör

    Eingeschränkt auf: AusführungAllgemeines

  •  1 - 2 von 2 Artikeln. 
  • Produktvergleich
  • Sortierung:
 
Artikel-Nr.: RASP M2P 16GB 1Y

  • Modell:

    Raspberry Pi

  • Kategorie:

    Zubehör

  • Typ:

    Software

  • Ausführung:

    Max2Play

 
  • Modell:

    Raspberry Pi

  • Kategorie:

    Zubehör

  • Typ:

    Software

  • Ausführung:

    Linux


Entwicklerboard-Zubehör für Einplatinen-Systeme

Ein Raspberry Pi oder Arduino allein kann nur wenige Aufgaben bewältigen. Erst das passende Entwicklerboard-Zubehör macht Einplatinen-Systeme zu leistungsfähigen Werkzeugen. Bei den Erweiterungen handelt es sich häufig um ein Shield oder auch HAT (Hardware Attached on Top). Das sind Platinen, mit denen Sie Ihr Entwicklerboard durch einfaches Aufstecken um neue Funktionen ergänzen.

Viele dieser Zusatzplatinen sind so gebaut, dass Sie mehrere übereinander stecken und so kombiniert einsetzen können. Oft reicht aber schon ein einzelnes Shield aus, um Ihre Wünsche zu erfüllen. Denn viele der Platinen bieten mehrere Funktionen auf einmal. Soll beispielsweise das Board bedienbar sein, nutzen Sie am besten ein Shield, das sowohl über ein Display als auch über Bedienknöpfe zum Betätigen der Programmfunktionen verfügt.

Entwicklerboard-Zubehör Sensoren: Augen und Ohren des Einplatinen-Systems

Ob Temperatur, Feuchtigkeit, UV-Strahlung oder Bewegung: Es gibt für die Erfassung jeder denkbaren Messgröße das passende Entwicklerboard-Zubehör. Dabei liefern viele der Sensoren die gemessenen Werte in digitaler Form über drei oder sogar nur zwei Adern an das Entwicklerboard. Das verringert gegenüber der Nutzung analoger Sensoren Messfehler, ermöglicht eine einfachere Verarbeitung der Daten in Ihrem Programm und spart bei den Zuleitungskabeln.

Oft ist der Parallelbetrieb mehrerer Sensoren am selben Aderstrang möglich wie etwa beim beliebten Temperatursensor Dallas 1820. Wenn Sie damit an vielen verschiedenen Orten die Temperatur messen möchten, wird also nur ein einzelner digitaler Eingang Ihres Boards belegt. Manche Sensoren bieten auch die Erfassung kombinierter Messgrößen. Der Sensor DHT 22 etwa liefert sowohl die Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit an Ihr Board.

Möchten Sie mit einer Reihe von Sensoren experimentieren, lohnt sich ein Blick auf Starterkits. Sie bieten in einer Verpackung alles, was als zusätzliches Entwicklerboard-Zubehör zum Start nötig ist. Die mitgelieferte Anleitung zeigt anhand von Beispielen konkrete Anwendungen auf.

Motorsteuerungen, Relais und Servos bringen Bewegung ins Spiel

Möchten Sie Ihrem Entwicklerboard per Zubehör die Fähigkeit verleihen, Bewegungen auszuführen, helfen Ihnen Motorsteuerungen und Relais. Dabei kann ein Relais auch Verbraucher einschalten, die mit Netzspannung arbeiten: Auf der Schaltseite kann es gut hohe Ströme und Spannungen vertragen und ist zudem komplett vom Board entkoppelt, arbeitet also potenzialfrei.

Um wie in der Robotik Bewegungen exakt zu steuern, eignen sich am besten die aus dem Modellbau bekannten Servos. Bei ein oder zwei betriebenen Servos reichen meist die vorhandenen Funktionen der Entwicklerboards aus, einige der integrierten I/O-Ports beherrschen die notwendige Pulsbreitensteuerung (PWM). Möchten Sie dagegen eine größere Zahl von Servos einsetzen, nutzen Sie spezielle Servo-Shields, die mit zahlreichen PWM-Ausgängen ausgestattet sind.

Falls Ihr Board zusätzlich per Bluetooth, LAN, WLAN oder Mobilfunk mit der Außenwelt kommunizieren soll, finden Sie immer das passende Entwicklerboard-Zubehör, um diese Fähigkeiten nachzurüsten.

Auf Kompatibilität achten

Generell passt Entwicklerboard-Zubehör in Form eines Shield immer nur zu einem bestimmten Board-Typ. Die zum Andocken an die Hauptplatine verwendete Steckerleiste muss sowohl physisch als auch in der Anordnung der Pins genau passen. Achten Sie bei der Auswahl auf Kompatibilität mit Ihrem vorhandenen System.

Weiteres Entwicklerboard-Zubehör

Sie können Ihr Einplatinen-System mit weiterem Zubehör fit für zusätzliche Anwendungsfälle machen: Eine Notstromversorgung überbrückt den Ausfall des Stromnetzes, Solarlademodule für Akkus ermöglichen den Feldbetrieb unabhängig von Steckdosen, und Gehäuse schützen die Hardware vor Umwelteinflüssen. Achten Sie beim Gehäuse immer darauf, dass auch das verwendete Entwicklerboard-Zubehör wie Shields genügend Platz findet.

reichelt printfooter