Cinch: mehr Hörgenuss durch hochwertige Komponenten
Während bei Audiokabeln im professionellen Bereich Klinke dominiert, ist bei der Übertragung von Ton und Video im privaten Bereich häufig Cinch anzutreffen. Die korrekte Bezeichnung für diese Steckverbindung lautet RCA Connector. In den USA sind auch die Begriffe Phono Jack oder Phone Plug gebräuchlich. Bei einer Cinch-Verbindung existieren Stecker mit unterschiedlichen Farben für jeweils ein Signal. Für eine analoge Audioübertragung sind zwei Cinch-Kabel notwendig, für die digitale Übertragung genügt eines (S/P-DIF). Bei einer Videoübertragung kommen weitere Kabel hinzu. Für die Qualität der Übertragung spielen neben dem Kabel selbst Cinch-Stecker und Cinch-Buchse eine zentrale Rolle.
Cinch-Stecker und Cinch-Buchse: Gold macht den Unterschied
Hochwertige Cinch-Stecker von Neutrik oder Lumberg sind vergoldet, da Gold ein guter Leiter ist und im Gegensatz zu Silber nicht korrodiert. Ein Knickschutz, erkennbar am längeren Ende des Steckers, trägt zu einer höheren Widerstandsfähigkeit von Stecker und Kabel bei. Cinch-Stecker besitzen entweder einen Lötanschluss oder einen Schraubanschluss und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Es erleichtert den Gebrauch, wenn Sie sich bei der Auswahl der Farbe nach den gebräuchlichen Einteilungen richten. Denn auch Cinch-Buchsen an Geräten sind entsprechend farblich gekennzeichnet. Gehen Sie einheitlich vor, behalten Sie den Überblick. Bei einer Cinch-Buchse bewährt sich Gold ebenfalls. Beachten Sie außerdem, dass ein hochwertiges Kabel zentral für eine hohe Übertragungsqualität ist. Da Cinch als verhältnismäßig störungsanfällig gilt, ist eine Abschirmung bei der Auswahl besonders wichtig.
Flexibel mit Cinch-Adapter
Um eine Verbindung zwischen Audiokomponenten wie Verstärker und CD-Player zu verlängern, bieten sich Cinch-Kupplungen an. Mithilfe solcher Cinch-Adapter verbinden Sie zwei Audiokabel über Cinch. Achten Sie auch in diesem Fall auf die richtige Farbe für einen besseren Überblick. Sorgen Sie jetzt für unbeschwerten Hörgenuss und bestellen Sie hier Cinch-Kabel oder -Stecker im Online Shop von reichelt.