reicheltpedia, das Wiki für Elektronik

Hauptseite

Aus Reicheltpedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Herzlich willkommen auf den Seiten der reicheltpedia!

Informationen zu unserem Unternehmen
Firmenprofil - Informationen zu unserem Unternehmen

Firmenpräsentation - Videopräsentation zu unserem Unternehmen

Company Profile - Video presentation about our company

Themen Übersicht
Hochregallager
Hier gelangen Sie zur Übersicht aller
182 Beiträge der Reicheltpedia.

__________________________________________

Erweiterte Suche ...

__________________________________________


Beliebte Seiten ...

Verwaltung
Aktuelle Themen
Neue Themen

Neuheit - Schnellere Auftragserfassung mittels Referenznummer

Reedschalter - Reed-Kontakte, die auf Magnetfelder reagieren

Wildtiere retten - Einfache Abschreckung im Selbstbau

Bulk - Retail - beschreibt die Arten des Lieferumfangs

Baugruppenträger - 19"-Gehäuse für Baugruppen

Relais - Der galvanisch getrennte Schalter

DAB - Radio-Empfang in digitaler Qualität

RFID - Daten berührungslos erfassen

GBIC - Der miniaturisierter Gigabit Interface Konverter

Gerätestecker - Übersicht gängiger Gerätestecker

Ladeverfahren - Akkuladetechniken

MHL - Die Display-Schnittstelle für Tablets

DSL - Der schnelle Internet Zugang

HbbTV - Was kann das Fernsehen der Zukunft

Server - Eigene interne Hausvernetzung

Powerline - Internet über die Steckdose

Photovoltaik - Eigene Stromerzeugung

Wetterstation - Das Wetter für den privaten Haushalt

HDMI - Die digitale Verbindung für Audio und TV

SSD - Die elektronische "Festplatte"

Patchkabel - Die Standard-Netzwerkverbindung

LED - Aufbau, Spannung, Vorwiderstand

HDTV - Hochauflösendes Fernsehen

HD plus (HD+) - High Definition über Astra

HomeMatic - Das vielseitige Hausautomationssystem

Arduino
Arduino (Genuino) ist ein E/A-Board mit einem Mikrocontroller der über analoge und digitale Ein- und Ausgänge verfügt. Er soll auch dem technisch nicht so versierten Anwender den Einstieg zur Programmierung und ...

Heizkörperregler
Mit einem Heizkörperregler, auch Heizkörperthermostat genannt, kann ein angenehmes Raumklima erreicht und gezielt Heizenergie eingespart werden ...

Satellitenanlagenplanung
Um eine Satellitenanlage zu planen, bedarf es einiger Vorarbeit und etwas Fachwissen. Die einzelnen Schritte zur eigenen Satellitenanlage sind hier einmal aufgeführt und sollen bei der Auswahl des passenden Systems unterstützen.

3D-Drucker
3D-Drucker sind Geräte, mit denen man Werkstücke im Raum (dreidimensional; X-, Y- und Z-Achse) aufbauen kann. Üblicherweise werden als Materialien hierfür Kunststoffe, Metalle oder Keramik verwendet.

HomeMatic
HomeMatic ist ein "Hausautomations-System". Entwickelt und Hergestellt wurde das System von der eQ-3 AG. Die langjährige Erfahrung von eQ-3 im Bereich der Hausautomatisierung ermöglichte die Entwicklung des HomeMatic-Systems mit seinem großen und stetig wachsenden Produktsortiment aus denen sich außergewöhnliche Nutzungsmöglichkeiten ergeben.

Wechselrichter
Wechselrichter erzeugen aus einer 12V oder 24V Gleichspannung (KFZ-Batterie/Blei-Akku) eine Wechselspannung von 230V.

Raspberry Pi
Der Raspberry Pi ist ein kleiner, von der Raspberry Pi Foundation entwickelter Computer. Auf nur einer kleinen Platine sind ein 700 MHz Prozessor und 256/512 MB Arbeitsspeicher integriert. Endlich ein vollwertiger Computer für sehr wenig Geld...

Aufbau eines Netzwerks
In diesem Thema wird der Aufbau eines kleinen privaten oder gewerblichen Netzwerks beschrieben. Der Aufbau soll lediglich das Zusammenspiel und die Anschlussmöglichkeiten von verschiedenen Komponenten in einem Netzwerk darstellen.

Umrüsten von IDE- auf mSATA-Festplatte in ein Notebook
Mit Hilfe des Adapters DELOCK 62477 ist es jetzt möglich, ein neues Speichermedium mit einer mSATA-Schnittstelle an die 44-polige Notebook IDE-Schnittstelle anzuschließen.

Videoüberwachung Vorschläge
Zur Videoüberwachung stehen dem Anwender eine Vielzahl von Produkten zur Verfügung. Mit diesem Beitrag möchten wir unterstützend aufzeigen mit welchen Beispielprodukten eine Überwachung mit Recordern und Kameras aufgebaut werden kann.

Umrüsten von Halogen- auf LED-Leuchtmittel
Keine Startzeit, kein giftiges Quecksilber, lange Lebensdauer und der Stromverbrauch lässt sich bis zu 90% reduzieren.

myreichelt - Verwaltung eigener Warenkörbe
Schneller Bestellprozess, Warenkörbe speichern, laden, exportieren, importieren und Freunden/Kollegen online zugängig machen.

Planung von Video-Überwachungsanlagen
Um eine Video-Überwachungsanlagen zu planen, bedarf es einiger Vorarbeit. Was muss beachtet werden und welche Komponenten können kombiniert werden.

Crimp Anleitungen
Telefonanschlusskabel, Patchkabel und Koaxialkabel können gecrimpt werden. Das Crimpen stellt eine sehr gute Alternative zum Löten oder Schweißen dar.

Hilfe-Seiten
Logistikzentrum
  • Hier gelangen Sie zur ........................................Kontaktseite.
  • Hier gelangen Sie zum ......................................Kundenservice.
  • Hier gelangen Sie zum ......................................Produktservice.
  • Hier erhalten Sie ...............................................Versandinformationen.
  • Hier erhalten Sie Informationen zu .....................myreichelt.
  • Hier erhalten Sie Informationen zur ....................schnelleren Auftragserfassung.
  • Hier erhalten Sie einen kostenlosen ...................Katalog.
  • Hier erhalten Sie Informationen über ..................reichelt-Gutscheine.
  • Hier erhalten Sie Informationen zu .....................Sofortüberweisung.
  • Hier finden Sie unser .........................................Impressum.
Gerne stehen wir für Ihre Anregungen und Fehlermeldungen unter unserer Emailadresse für Sie zur Verfügung.

Hinweis: Für eine Beratung oder Fragen zu einzelnen Bauteilen/Geräten, wenden Sie sich bitte an unsere Produktberatung. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, eine Produktanfrage über unsere FAQ-Seite zu senden.


Bitte beachten Sie bei der Nutzung dieser Seiten:

  • Es besteht kein Rechtsanspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit sämtlicher Inhalte.
  • Logins werden ausschließlich betriebsintern vergeben.
  • Bitte beachten Sie auch unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen!


Vielen Dank, und viel Spaß beim Erkunden der Seiten wünscht

Ihr Reicheltpedia-Team!


Reichelt
Von „http://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php5?title=Hauptseite&oldid=5183