reicheltpedia, das Wiki für Elektronik

Crimp Anleitungen

Aus Reicheltpedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Telefonanschlusskabel, Patchkabel und Koaxialkabel können gecrimpt werden. Das Crimpen stellt eine sehr gute Alternative zum Löten oder Schweißen dar. Diese Technik hat sich hauptsächlich in der Telekommunikation und der Hochfrequenztechnik durchgesetzt.

Sollte eine Crimp Anleitung mit einem bekannten Steckertyp fehlen, besteht die Möglichkeit diese unter Icon-Post.png helpdesk01@reichelt.de anzufragen.

KN975230.jpg

Crimp-Anleitung Vorauswahl


Crimpen von Modular- und Patchkabeln


Crimpen von Westernsteckern

Telefonanschluss- und Telefonhörer-Kabel werden mit einem Westernstecker vercrimpt. Westernstecker gibt es in verschiedenen Größen:


Westernstecker / ModularPlug

Bezeichnung
Westernstecker
Abbildung
Steckerbreite
Adernaufnahme
Adern
vercrimpbar
Verwendung
Modularkabel
(z. B. schwarz
10 Meter)
Abbildung
RJ10
MP6 4.jpg
7,7 mm
4
4
Telefonhörer-
anschluss
MPFK8W.jpg
RJ11
9,6 mm
6
4
Telefon-
anschluss
RJ12
9,6 mm
6
6
Telefonanschluss mit
Steuerleitung
RJ45
MP8-4.jpg
11,6 mm
8
4
Telefonanschluss
ISDN
RJ45
11,6 mm
8
8
Telefonanschluss
ISDN


Die Kabel für Telefonhörer und Telefon gibt es in einer flachen und einer runden Form. Auch die Westernstecker können eine flache oder runde Kabeleinführung besitzen. Im Anschluss eine kleine Hilfestellung zum Vercrimpen des Westernsteckers RJ10:

RJ10 crimp.jpg

Crimpen von RJ45-Steckern

Hierbei wird ein RJ45-Stecker mit einem Datenleitungskabel gecrimpt. Datenleitungskabel können sowohl Patchkabel, als auch Verlegekabel sein.


Hinweis:

Nur das Patchkabel kann gecrimpt werden, da die einzelnen Adern aus mehreren Kupferleitern bestehen. Daher auch die Bezeichnung 24/7, die bedeutet, dass die Adern einen Durchmesser laut AWG24 besitzen und aus 7 einzelnen Kupferleitern bestehen.

Eine einzelne Ader des Verlegekabels besteht aus einem eindrahtigen starren Kupferleiter. Die Adern lassen sich nicht crimpen. Sie können nur mit Hilfe der LSA-Anschluss- oder Schneidklemm-Technik gepatcht werden.


RJ45-Stecker Formate

RJ45-Stecker
Kategorie
Spezifikation
Kabeltyp
Adern
vercrimpbar
Abbildung
Crimpzange
Abbildung
CAT 5e
  • AWG 26/7
  • Patchkabel
8-8
HIROSE GE.jpg CRIMRJ45.jpg
CAT 6
  • AWG 24/7
  • AWG 26/7
  • AWG 27/7
  • Patchkabel
8-8
HIROSE CAT6 BL.jpg
CAT 6e
  • AWG 24/7
  • AWG 26/7
  • AWG 27/7
  • Patchkabel
8-8
HIROSE TM31 GR.jpg
CAT 5e
  • AWG 26/7
  • AWG 27/7
  • AWG 28/7
  • Patchkabel
8-8
STEWART.jpg CRIMRJ45.jpg
CAT 5e
  • AWG 22/1
  • AWG 26/1
  • AWG 22/7
  • AWG 26/7
  • Verlegekabel
  • -------------
  • Patchkabel
8-8
RJ45 FC5 IP20 01.jpg
entfällt
entfällt


Die Adernpaare müssen an beiden Enden in der Reihenfolge der richtigen Pinbelegung in den Kamm geschoben werden. Es gibt zwei verschiedene Normen, die VIA-568A und die VIA-568B Norm. Die VIA-568A findet hauptsächlich im europäischen Raum seine Anwendung, wobei die VIA-568B hauptsächlich in den USA verwendet wird. Bei einem Crossover-Kabel werden einige Anschlüsse siehe Abbildung verdreht.
Pinbelegung01.jpg

Crimpen von RJ45-Steckern Hirose

Um Patchkabel korrekt zu crimpen, sind einige Dinge zu beachten. Hier nun eine kleine Hilfestellung:


RJ45 crimpen01.jpg


Crimpen von RJ45-Steckern Stewart

Eine Alternative zum crimpen von Patchkabeln kann mit einem Stewart-Stecker durchgeführt werden, allerdings muss man einige Dinge beachten. Im Anschluss eine kleine Hilfestellung:


Stewart crimpen.jpg


Montieren von RJ45-Steckern feldkonfektionierbar

Es gibt aber auch Möglichkeiten das Verlegekabel auf einen bestimmten RJ45-Stecker Typ zu bringen. Dieser Typ nennt sich RJ45-Stecker feldkonfektionierbar. In den nachfolgenden Abbildungen wird dargestellt, wie dieser Stecker zusammen gebaut wird.


Feldkonf.jpg


Crimpen von Steckern mit Koaxialkabel


Crimpen von BNC-Steckern

BNC-Stecker, Koaxialkabel und eine Hülse werden mit Hilfe einer Crimpzange gecrimpt. Die Hülse wird dabei so stark gepresst, dass nicht nur eine luftdichte, sondern auch eine schwer lösbare Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement geschaffen wird, die eine hohe elektrische und mechanische Sicherheit gewährleistet.

Es ist wichtig den passenden Stecker für das zu vercrimpende Koaxialkabel zu wählen, da die Hülse sonst nicht über das Kabel geschoben werden kann.


BNC-Stecker auf Koaxialkabel

BNC-Stecker
auf
Koaxialkabel
Eigenschaft
Abbildung
-->
BNC-Stecker 50 Ohm
UG88C58.jpg
-->
BNC-Stecker 50 Ohm
-->
BNC-Stecker 75 Ohm
-->
RG 62
BNC-Stecker 93 Ohm


Um die gecrimpte Verbindung zusätzlich zu schützen, kann eine so genannte Knickschutzhülle verwendet werden, die allerdings wie die Hülse auch, vorher auf das Koaxialkabel gelegt werden muss. Nach dem Crimpen wird sie dann über die deformierte Hülse geschoben. Da die Knickschutzhülle fest um das Koaxialkabel liegen muss, wird auch diese in verschiedenen Größen angeboten.


Knickschutzhüllen

Knickschutzhülle
auf
Koaxialkabel
Abbildung
-->
BNCT-174.jpg
-->
-->
-->
RG 62


Crimpen von BNC-Steckern mit RG 58

Nachfolgend eine kleine Hilfestellung zum richtige Vercrimpen eines Koaxialkabels mit einem BNC-Stecker:

BNC 58 crimp.jpg


Crimpen von BNC-Steckern mit RG 174

Der BNC-Stecher wird mit dem Koaxialkabels RG 174 etwas anders vercrimpt. Da das RG 174 sehr dünn ist, wird das Kabel mit Hilfe eines Reduzierstücks zur Stabilisierung verstärkt. Das Reduzierstück kann von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich geliefert werden. Die Ausführungen sind entweder kurz und weiß oder auch lang und schwarz. Auf jeden Fall besteht es aus Teflon und dient zusätzlich als Isolierung zwischen Abschirmung und Seele. Ebenfalls unterschiedlich kann der Stift durch löten oder crimpen befestigt werden. Hier zeigen wir wie er gelötet wird:

BNC 174 crimp1.jpg


Crimpen von N-Steckern

Am häufigsten wird der N-Steckverbinder mit dem dicken Koaxialkabel RG 213 verlötet oder vercrimpt. Er findet seine Anwendung in der professionellen Hochfrequenz-Technik. Aber auch das RG 58 wird mit dem N-Stecker gecrimpt. Nachfolgend eine kleine Hilfestellung zum crimpen von einem N-Stecker mit RG 58 und der Knickschutzhülle BNCT-58:

N crimp.jpg


Crimpen von PL-Steckern

Der PL-Stecker oder auch UHF-Stecker genannt, sieht ähnlich aus wie der N-Stecker. Er wird in dem Bereich CB-Funk häufig mit dem Koaxialkabel RG 58 oder RG 213 verlötet oder vercrimpt. Nachfolgend eine Hilfestellung mit dem RG 58:

UHF 58 crimp.jpg


Crimpen von MMCX-Steckern

Stecker und Buchse lassen sich durch einen Schnappverschluss miteinander verbinden. Erhältlich sind Varianten für 50 Ohm und 75 Ohm. Das am häufigsten verwendete Koaxialkabel für diesen Steckertyp ist das RG 174. Als Knickschutz wird häufig Schrumpfschlauch verwendet. Es folgt eine kleine Hilfestellung zum Crimpen dieses Steckertyps im Anschluss:

MMCX crimp gerade.jpg

Da der gewinkelt MMCX-Stecker etwas anders gecrimpt wird, hier die Vorgehensweise:

MMCX crimp1.jpg


Crimpen von MCX-Steckern

Stecker und Kupplung lassen sich auch hier durch einen Schnappverschluss miteinander verbinden. Der Wellenwiderstand beträgt 50 Ohm. Hauptsächlich wird dieser sehr kleine Steckertyp mit dem dünnen RG 178 vercrimpt. Er wird in kleinen Messgeräten und Handys verbaut. Ein sauberes vercrimpen verlangt große Geschicklichkeit und Geduld:

MCX St1 crimp gerade.jpg

Ähnliches gilt für die MCX-Kupplung:

MCX crimp gerade.jpg


Crimpen von SMA-Steckern

SMA-Stecker und Buchsen werden hauptsächlich mit RG 174 zur Verlängerung von Antennen verwendet. Nach dem Vercrimpen ist es empfehlenswert einen Knickschutz (BNCT-174) über die Hülse zu schieben. Folgende Abbildungen stellen eine kleine Hilfestellung zum Crimpen dar:

SMA crimp1.jpg


Crimpen von SMB-Steckern

SMB-Stecker und Buchse werden genau wie SMA vercrimpt. Hauptsächlich mit dem Koaxialkabel RG 174 wird dieser Stecker-Typ in der KFZ-Industrie und in der Geräte-Innenmontage verwendet. Er wird nicht geschraubt, sondern nur gesteckt. Auch hier ist es empfehlenswert einen Knickschutz (BNCT-174) nach der Vercrimpung über die Hülse zu schieben. Folgende Abbildungen stellen eine kleine Hilfestellung zum Crimpen dar:

SMB crimp.jpg


Crimpen von SMC-Steckern

SMC-Stecker und Buchsen sind dem SMA-Verbinder sehr ähnlich, lediglich die Schlüsselweite der Verschraubung ist kleiner. Auch dieser Stecker wird hauptsächlich mit dem sehr dünnen RG 174 vercrimpt. Der Knickschutz ist auch hier der BNCT-174. Folgende Abbildungen stellen eine kleine Hilfestellung zum Crimpen dar:

SMC crimp.jpg


Crimpen von FME-Steckern

Der FME-Stecker ähnelt dem SMA-Stecker, ist aber um einiges kleiner. Er wird in dem Frequenzbereich bis 3 GHz eingesetzt und eignet sich, bedingt durch seine geringe Baugröße, besonders gut für Mobilfunkanwendungen im Fahrzeugbau. FME-Stecker und -Buchsen werden häufig mit dem besonders dünnen Koaxialkabel RG 174 vercrimpt oder verlötet. Anschließend eine kleine Hilfestellung zum vercrimpen des FME-Steckers:

FME crimp.jpg


Crimpen von Steckverbindern mit Leitungen


Crimpen von PSK-Kontakten

PSK-Kontakte sind Crimpkontakte für Platinen Steckverbinder. Die einzelnen PSK-Kontakte werden mit Hilfe einer Crimpzange PSK auf Leitungen AWG30 (0,254 mm) bis AWG22 (0,643 mm) gecrimpt und anschließend in ein Kupplungs-Leergehäuse für PSK-Kontakte gesteckt. PSK-Kontakte werden wie folgt gecrimpt:

PSK Kontakte ZangeNEU.jpg
PSK-Gehäuse.jpg

Der Print-Stecker wird auf die Platine gelötet. Das Gehäuse für PSK-Kontakte rastet auf den Print-Stecker ein und transportiert die Leitungen auf eine gewünschte Stelle.


Crimpen von Mini-Universal-Mate Steckverbindern

Stecker oder Buchsen werden in spezielle Aufnahmegehäuse gesteckt und rasten dort ein. Der MUM-Steckverbinder ist vielseitig einsetzbar. Zu den Einsatzgebieten gehören die Automobil-, Radio-, Hausgeräte- und Fernsehindustrie. Der MUM-Steckverbinder wird wie folgt gecrimpt:

Mini Made Kontakte2.jpg
MUM-Gehäuse.jpg

Die Gehäuse für MUM-Stecker und MUM-Buchsen sind ineinander steck- und rastbar. In den oben genannten Einsatzgebieten, bilden sie eine ideale Lösung Module miteinander zu verbinden.


Crimpen von Tamiya-Kontakten

Die Tamiya-Steckverbinder werden sehr häufig an Akku-Packs verbaut. Da Kabelquerschnitte von 1,5 - 2,5 mm² vercrimpt werden, können zum Laden eines Akkus problemlos auch höhere Ströme fließen. Sehr beliebt sind diese Steckverbinder im Modellbau. Der Tamiya-Kontakt wird folgendermaßen vercrimpt:

Tamiya01.jpg
Tamiya-BU-Gehäuse.jpg

Die Gehäuse für Tamiya-Stecker und Tamiya-Buchsen sind ineinander steck- und rastbar. In den oben genannten Einsatzgebieten, bilden sie den idealen Anschluss zum Kontaktieren oder Laden von Akku-Packs.


Crimpzangen

Die richtige Wahl der Crimpzange ist in der Regel abhängig von dem zu crimpenden Koaxialkabel. Dennoch gibt es Crimpzangen, die für verschiedene Koaxialkabel geeignet sind. Einige Crimpzangen sind im Anschluss dargestellt.


Galerie von Crimpzangen und nützliche Helfer:



Montieren und Verpressen von Steckern mit Antennenkabel


Montage von IEC-Steckern

Der IEC-Stecker wird als Steckverbinder im Bereich des Kabelfernsehens eingesetzt. Fast alle TV-Geräte haben standartgemäß eine IEC-Buchse zum Anschluss einer Antenne an der Rückseite montiert. Aufgrund der Häufigkeit werden Koaxialkabel mit fertig konfektionierten IEC-Stecker in verschiedenen Längen angeboten. Will man dennoch einen IEC-Stecker selbst montieren, sollen die folgenden Darstellungen als kleine Hilfestellung dienen.

IEC-Stecker gerade:

IEC-Stecker gerade.jpg

IEC-Stecker gewinkelt:

IEC-Stecker gew.jpg


Montage von F-Steckern

Der F-Stecker ist in der Regel ein F-Aufdrehstecker und findet seine häufigste Anwendung in der Satelliten-Technik bis 5 GHz. Er wird mit Hilfe eines Innengewindes einfach auf das Koaxialkabel gedreht. Es gibt allerdings auch F-Stecker in einer Crimp- oder einer Press-Version. Der F-Stecker hat eine Impedanz von 75 Ohm und ist in verschiedenen Größen, gekennzeichnet durch Ringe in der Riffelung, erhältlich. Weiter Informationen finden man unter dem Thema F-Stecker. In der nachfolgenden kleinen Hilfestellung, kann man erkennen, wie das Koaxialkabel zum Aufdrehen des F-Steckers vorbereitet wird:

F-Stecker01.jpg

F-Stecker Formate

F-Stecker
Kabeldurchmesser
Anzahl der Ringe
Abbildung
4,0 mm - 4,2 mm
3
F-AufdrehStecker.jpg
5,0 mm - 5,2 mm
2
5,8 mm - 6,1 mm
1
6,9 mm - 8,2 mm
0

(Die Angaben können Herstellerbedingt variiren)



Verpressen von Kompressions-Steckern Interkabel

Der Hersteller Interkabel hat spezielle verpressbare F-Stecker entwickelt, die sich mit Hilfe einer Kompressions-Zange verpressen lassen. Es gibt verschiedene F-Stecker für verschiedene Kabeltypen.


Kompressionsstecker

Bezeichnung
Koaxialkabel
Farbkennung
Reichelt-
Bestellnummer
Abbildung
F_KPS 51
  • AC 48
IK FKPS51.jpg
F_KPS 49
  • AC 100
IK FKPS49.jpg
F-KPS 37
  • AC 85
IK FKPS37.jpg
F-KPS 32
  • AC 78
IK FKPS32.jpg


Das Koaxialkabel kann mit einem speziellen Abisolierwerkzeug oder von Hand wie folgt zum Verpressen vorbereitet werden:

400pc

Artikel-Galerie des Herstellers Interkabel:



Verpressen von Kompressions-Steckern Cabelcon

Auch der Hersteller Cabelcon hat bestimmte Kompressions-Stecker für Koaxialkabel entwickelt. Ein Verpressen mit Hilfe einer Kompressions-Zange ist durch eine besondere Technik nicht mehr nötig. Durch das Verschrauben des Steckers an den Eingang des Receivers werden Kabel und Stecker gestaucht und bilden dadurch eine feste Verbindung. Das Koaxialkabel wird vorher mit einem Abisolierer, welcher in einem Arbeitsgang den Mantel und die Seele passend für die Cabelcon-Stecker abisoliert, vorbereitet. Steht dieses Werkzeug nicht zu Verfügung kann das Kabel wie folgt abisoliert werden:

400pc

Artikel-Galerie des Herstellers Cabelcon:



Reicheltpedia-Links


Weblink zum Reichelt-Shop